{}

המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the maximum number of connections the BMENUA0100 module can open to the M580 CPU?
Issue:
Maximum number of connections the BMENUA0100 module can open to the M580 CPU


Product Line:
BMENUA0100


Resolution:
The number of connections the BMENUA0100 module can open to the M580 CPU depends on the capacity of the CPU. Thus, performance of the BMENUA0100 module will depend on the time required to perform the MAST task and the selected CPU. The maximum number of connections opened by each BMENUA0100 module to the M580 CPU are as follows:

image1

שניידר אלקטריק ישראל

What is the maximum number of connections the BMENUA0100 module can open to the M580 CPU?
Issue: 
Maximum number of connections the BMENUA0100 module can open to the M580 CPU


Product Line:
BMENUA0100


Resolution:
The number of connections the BMENUA0100 module can open to the M580 CPU depends on the capacity of the CPU. Thus, performance of the BMENUA0100 module will depend on the time required to perform the MAST task and the selected CPU. The maximum number of connections opened by each BMENUA0100 module to the M580 CPU are as follows:

image1
 
 

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: