{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to complete first P6 installation when an unexpected language occured?
After power on of the Harmony P6, the Product startup with Japanese language.
Unexpected error is displayed (OOBELOCALHELLO or OOBELANGUAGE)
popup
This error is identified and known from Microsoft when the OS Windows 10 2019 LTSC is used.
This OS is used in HMI P6 (version 4.0 image)

To workaround this issue, click on “EN:Try again, JP:やり直す” on left button.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: