המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
What is a PEP (Product Environmental Profile) and what is it used for?
The 3rd party validated (Type III) PEP according to ISO 14025 provides transparent, comparable and reliable environmental data on product level, e.g on carbon footprint (CO2 eq). Standardized environmental product data is provided from the PEP  in all lifecycle stages based on a Life Cycle Assessment (LCA) calculation according to ISO 14040.