{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Why can't I install Control Expert Diff v15.2?

The Control Expert Dif 15.2 and the HF1 can't be installed if you have already installed License Manager 2.10. This issue will be fixed in the next version.

image1

In the meantime for the new release,  the workaround is:
  • Uninstall License Manager 2.10
  • Install Control Expert Dif 15.2 and the HF1
  • Then you can upgrade the License Manager from 2.9 to 2.10, you will find the installation files on Schneider Electric Software Update.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: