{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How will Cyber security software blocking the Microsoft msxml4.dll component effect OFS?

The Microsoft component msxml4.dll is used for SOAP support.  Any version OFS 3.61 or lower will not run without this component.

OFS version 3.63 SP3 does not install this component because it does not support SOAP.

To resolve the issue, it is recommend to update OFS to version 3.63 SP3 or higher.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: