{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can Tesys Island Ethernet bus couplers be daisy chained to a Modicon PLC?

Issue

Can Tesys Island Ethernet bus couplers be daisy chained to a Modicon PLC?

Product Line

M340,M580 controllers

M221,M241,M251,M262 controllers

Tesys Island product line

Environment

EcoStruxure Machine Expert software

EcoStruxure Control Expert software

Tesys Island Ethernet bus coupler TPRBCEIP

Resolution

The answer is "Yes", a daisy chain connection can be made using the 2 communication ports of the Tesys Island.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר:
טווח: