Attenzione: non è possibile connettere Magelis HMI, o altri dispositivi DIO, sulle Dual Port Device Network delle CPU M580
BMEP582040, BMEP582040H
BMEP583040
BMEP584040
BMEP585040, BMEP585040C
BMEP586040, BMEP586040C
BMEH582040, BMEH582040C
BMEH584040, BMEH584040C
BMEH586040, BMEH586040C
in quanto le Dual Port Device Network sono porte RIO riservate al collegamento di derivazioni RIO con adattatore BMECRA31210, BMXCRA31210 e BMXCRA31200.
Se è necessario connettere un Magelis HMI a queste CPU si deve connetterli alla porta Service oppure si deve aggiungere un altro modulo Ethernet, ad esempio BMENOC0301.
BMEP582040, BMEP582040H
BMEP583040
BMEP584040
BMEP585040, BMEP585040C
BMEP586040, BMEP586040C
BMEH582040, BMEH582040C
BMEH584040, BMEH584040C
BMEH586040, BMEH586040C
in quanto le Dual Port Device Network sono porte RIO riservate al collegamento di derivazioni RIO con adattatore BMECRA31210, BMXCRA31210 e BMXCRA31200.
Se è necessario connettere un Magelis HMI a queste CPU si deve connetterli alla porta Service oppure si deve aggiungere un altro modulo Ethernet, ad esempio BMENOC0301.