{}

I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
Cerca nelle Domande frequenti
Come posso leggere le variabili in Modbus su ATV320?

Configurazione Lato ATV320:

Lato ATV: CONF_FULL_COM-_MDI-_ADD

ADD= Indirizzo MDB da 1 a 247

TBR=19200

TFO=8E1

TTO=da 10 a 30 secondi di timeout

Tramite SOMOVE: andare a configurare la tabella I/O Scanner sotto il menù Comunicazione.

_Da NMA1 A NMA8 (Variabili in lettura) da NCA1 a NCA8 (Variabili in scrittura)

_Andare ad inserire le variabili che si intendono utilizzare

_Possibile anche popolare la tabella da PLC andando a puntare agli indirizzi da 12701 a 12708 (Variabili in lettura) Es: 12702= da 8604(lettura velocità in RPM) a 3202 (lettura velocità in Hz)

_Da 12721 a 12728 (Variabili in scrittura) ES: 12722 da 8602(scrittura velocità in RPM) a 8502( scrittura velocita in HZ).

Possibilità di configurare la tabella IO scanner da tastierino:

CONF_FULL_COM-_ICS-(variabili in lettura) OCS-(Variabili in scrittura)

impostare la variabile da tastierino in esadecimale, ES: CONF_FULL_COM-_ICS-_NMA3(variabili in lettura) NMA3=da 0000 a 0C88(VOP Motor Voltage) che corrisponde in decimale alla variabile 3208.

Lettura e scrittura Lato PLC

Lato PLC posso andare a puntare alle variabili da NM1 a NM8 ( Variabili di lettura) Indirizzo da 12741 a 12748,

da NC1 a NC8 ( Variabili di scrittura) indirizzo da 12761 a 12768.

Es: Holding registers Adress=400000 con variabile 412761

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Range di Prodotto:
Articoli che potrebbero essere utili
Approfondisci
Range di Prodotto: