Problema:
Durante la registrazione di un client PowerChute Network Shutdown con l'AP9644 installata in un Galaxy VS/VL, si riceve il seguente errore: "PowerChute non riceve dati dalla scheda di gestione della rete"?
Prodotto:
PowerChute Network Shutdown
Scheda di gestione della rete 4 (NMC 4) AP9644
Firmware Galaxy VS 6.72.0 e Galaxy VL 12.21.0
Ambiente:
PowerChute Network Shutdown tutte le versioni, tutti i sistemi operativi supportati
Scheda di gestione della rete 4 (NMC 4) AP9644
Firmware Galaxy VS 6.72.0 e Galaxy VL 12.21.0
Causa:
Firmware NMC
Soluzione:
1- Verificare che la AP9644 sia stata configurata per consentire la connessione di PowerChute.
2- Eseguire un riavvio dell'NMC premendo il pulsante di reset sul frontalino. È sufficiente premere il pulsante per un secondo e poi rilasciarlo. A questo punto sarà possibile registrare la scheda NMC con PowerChute.
Per ulteriori informazioni sulla scheda di rete (NMC 4), consultare le Release Notes allegate.
Scheda di gestione di rete 4 (NMC 4) AP9644
Firmware Galaxy VS 6.72.0 e Galaxy VL 12.21.0