Per formattare la sd card di una cpu M340
Bisogna connettersi alla cpu M340 e assicurarsi che il progetto Unity sia Equal, Run and Built.
2. Arrestare il PLC.
3. Aprire lo sportello della scheda SD e assicurarsi che il LED sia acceso.
4. Aprire la finestra della tabella di animazione.
5. Aggiungere le parole di sistema %SW93.0 e %SW93.1.
6. Attivare il pulsante Modifica.
7. Immettere il valore 1 per %SW93.0
8. (In questo modo verrà avviata la formattazione della scheda SD, quindi il valore tornerà a 0 e il valore di %SW93.1 passerà da 0 a 1 per indicare il
il formato è stato completato con successo).
9. Al termine, immettere il valore 0 sia per %SW93.0 che per %SW93.1.
10. Avviare il PLC.
Pubblicato per:Schneider Electric Italy