{}

I nostri marchi

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
Sistemi di Protezione Generale (SPG) - quali Sepam sono conformi alla CEI 0-16?

Schneider Electric ha certificato i propri relè della gamma Sepam, serie 10-20-40-80 alla norma CEI 0-16. In particolare, le versioni maggiormente utilizzate nelle proprie soluzioni sono le seguenti: - Sepam serie 20, Tipo S20, associato a sganciatore di apertura a mancanza di tensione (bobina di...

Cos'è un Modbus e come funziona?

Questo documento descrive come funziona modbus e cosa è necessario fare per una corretta installazione. Linea di prodotto: Tutte le linee di prodotto Ambiente: Tutti i numeri di serie Causa: Installazione Spiegazione: Che cos'è Modbus? Il Modbus è un protocollo di comunicazione seriale...

Qual è la differenza tra un dispositivo di protezione differenziale della gamma Acti9 di Tipo A vs Tipo A-SI (Super Immunizzato) ?

I due dispositivi differenziali rispondono alla stessa norma di prodotto CEI EN 61009 CEI EN 61008, sono entrambe classe A. La versione di Tipo A Si, denominata come dispositivo “super immunizzato”, trattasi di una personalizzazione generata da Schneider Electric. I dispositivi differenziali di...

Installazione Toroide Omopolare (TO) in MEDIA TENSIONE

Fare riferimento ai manuali dell'Unità Funzionale MT (p.e. SM6), del relè di protezione (p.e. Sepam) e alle indicazioni del documento allegato.

E' possibile trasportare in posizione orizzontale un condizionatore/scambiatore ?

Nel nostro foglio di istruzioni raccomandiamo di trasportare l'unità di raffreddamento in posizione verticale. Nell'immagine allegata, spieghiamo il motivo per cui non è molto saggio trasportare un'unità di raffreddamento in posizione orizzontale. Il compressore diventa una grande massa a sbalzo....

Cause che provocano un’alta pressione al compressore rendendolo non funzionante?

ALTA PRESSIONE DI MANDATA DEL COMPRESSORE Interviene il PRESSOSTATO DI ALTA PRESSIONE: Il sistema di controllo della pressione di condensazione non funziona: Verificare la funzionalità dei ventilatori del condensatore e della relativa protezione; ripristinare o sostituire i condensatori...

Qual è il significato della categorie d'impiego AC1 e AC3 per i contattori Tesys ?

Correggere: Le categorie d'impiego normalizzate fissano i valori di corrente che il contattore deve stabilire o interrompere. Essi dipendono: dalla natura del carico controllato: motore a gabbia o ad anello, resistenze delle condizioni in cui verranno eseguite le chiusure e aperture: a motore...

Video: Come si configurano le impostazioni di rete della scheda di gestione di rete APC?

Problema È necessario configurare la scheda di gestione di rete APC con le impostazioni di rete affinché possa comunicare sulla rete. Una volta configurate le schede con un indirizzo IP, una Subnet Mask e un gateway predefinito, è possibile accedere alle schede, gestirle e controllarle da altri...

Visualizza altro
Domande frequenti sui video più richiestiVideo più richiesti
Visualizza altro
Per ulteriori informazioni, consulta le nostre domande frequenti sulle informazioni generaliInformazioni generali
In I-Project è possibile utilizzare la gamma Resi9?

La gamma Resi9 non è presente in I-Project in quanto sono apparecchiature utilizzabili solo per impianti civili esenti da progetto.

Attivazione al servizio Cloud per Wiser for KNX fw 2.8.0

In allegato la presentazione relativa alla FAQ.

move-arrow-top
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.