Modicon
I controllori periferici Modicon con IIoT nativo gestiscono interfacce complesse tra risorse e dispositivi o direttamente nel cloud, con sicurezza funzionale integrata e sicurezza informatica. Modicon fornisce prestazioni e scalabilità per un'ampia gamma di applicazioni industriali, fino a macchine multiasse ad alte prestazioni e processi ridondanti ad alta disponibilità.
La famiglia Modicon di controllori logici programmabili (PLC) è sinonimo di innovazione e offre una gamma completa di soluzioni per qualunque requisito di automazione. Dalle piccole macchine automatizzate fino all'automazione di macchinari avanzati, la nostra ricca offerta di soluzioni di automazione consente di migliorare le macchine e i processi in qualunque settore.
Vedi i dettagli
Compatti e scalabili, i controller di movimento Modicon offrono soluzioni avanzate per il controllo del movimento per assi sincronizzati, il controllo della velocità, il conteggio ad alta velocità e le reti di comunicazione. I controller sono progettati per soddisfare i requisiti del mercato OEM e si distinguono per la facilità di installazione e sviluppo.
Vedi i dettagli
Impianti a prova di futuro con i controller PAC Modicon. La nostra gamma completa di controller garantisce funzionalità all'avanguardia e performance eccezionali per l'automazione dei processi, dai più piccoli ai più grandi.
Vedi i dettagli
Incrementa le performance del controller Modicon con una vasta gamma di I/O analogici e digitali.
Scopri i prodotti della gamma
I prodotti Modicon per le reti ottimizzano le performance e incrementano la produttività degli impianti, e sono appositamente concepite e collaudate per reti di automazione e ambienti industriali. Implementate in un sistema di automazione globale Schneider Electric, formano una soluzione per infrastrutture di rete per il collegamento di tutte le risorse.
Scopri i prodotti della gamma
L'offerta di alimentatori Modicon è concepita per fornire la tensione CC necessaria per PLC e circuiti di controllo delle apparecchiature dei sistemi di automazione. Soddisfa qualunque requisito in ambito industriale, commerciale e residenziale.
Scopri i prodotti della gamma
Il sistema Modicon Wiring include una serie di prodotti per il collegamento rapido di moduli I/O discreti, analogici e di conteggio ai componenti operativi. Queste soluzioni sostituiscono le morsettiere a vite e consentono la localizzazione remota e la parziale eliminazione dei collegamenti unifilari.
Scopri i prodotti della gamma
I controller Modicon Safety consentono il monitoraggio di funzioni di sicurezza semplici o complesse per tutte le applicazioni industriali destinate alla protezione del personale e alla sicurezza delle macchine. Progettati per l'uso con numerose funzioni di sicurezza delle macchine, questi PLC di sicurezza sono ideali per l'impiego nei componenti dei sistemi di controllo correlati alla sicurezza.
Scopri i prodotti della gamma
App mySchneider
Accedi al nostro catalogo mobile, al supporto 24/7 e ai servizi personalizzati offerti da risorse esperte, ovunque ti trovi.
Serve aiuto?
Inizia qui!
Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.
Contatta l'assistenza
Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.
Dove acquistare?
Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.
Sfoglia le Domande frequenti
Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.
Contatta il reparto vendite
Invia online le tue domande sulla vendita e sarai contattato da un esperto.