エネルギーマネジメントおよびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、医療法人錦秀会 (所在地:大阪府大阪市、理事長籔本武志)に、モジュール型UPSの導入をはじめとしたサーバールーム全体のソリューションを導入したことを発表しました。
医療法人錦秀会(以下、錦秀会)は、1957年に阪和病院を開院して以来、大阪市南部の地域医療を支えており、現在は、大阪市に3病院、堺市に2病院、その他介護施設等を運営しています。2022年6月には、大阪市内に点在していた4つの病院の人的、物的リソースを集約統合することで更なる地域医療の貢献を果たすという構想のもと新築移転を行い、役割の異なる急性期型の「阪和記念病院」と医療療養型の「阪和病院」の2病院として新たなスタートを切りました。
ミッションクリティカルな地域医療を支える錦秀会では、将来を見据えたサーバールームの構築を図るとともに、ライフサイクルコストを考慮した高効率なソリューションを求めていました。今回の導入では、統合前の各診療部門にサーバーや小型UPSが点在していた環境から、全てを集約管理できるサーバールームへと刷新し、集約型でモジュール構造のUPS 「Symmetra™ PX」を導入しました。今後10年間使用することで消費電力が大幅に削減できることに加え、集約による省スペース化や可用性の実現、今後バッテリー交換をシステム停止させず実施できる点が、導入決定の要因となりました。
シュナイダーエレクトリックでは、新病院のサーバールーム構築にあたり、限られた空間を最大限に活用する手法を様々に提案しました。空調とラックのレイアウトを工夫することで、ラックの前後で寒気と暖気が循環できる熱効率の良い環境を整えたほか、シュナイダー製のラック「NetShelter SX」には、狭いスペースでも開閉が容易な観音型ドアのオプションを採用し、狭小スペースでもスムーズなシステムへのアクセスを実現しています。さらに、ITインフラを統合監視できるDCIMソフトウェア 「StruxureWare™ Data Center Expert」を用いて、現場にいなくても温度・湿度・電力量を遠隔で把握できる環境を構築しました。建設段階からネットワークインフラを重視した設計としたことで、EPS室にも電源を監視する回線を整備し、DCIMでまとめて監視できる環境を実現しました。将来的な拡張を見据えて、UPS用の架台をもう1台分確保するなど、今後のリプレースや増築時の工数負担軽減にも寄与する設計が完成しました。
導入事例詳細はこちら
https://www.se.com/jp/ja/download/document/CR_kinshukai/