{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

PowerChute Network Shutdown v4.0 for Virtualization 対応OS表 [サポート終了バージョン]

本バージョンのサポートは終了いたしました。
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
* 特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
(2016年11月9日現在)
PowerChute Network Shutdown 4.0 for Virtualization
PowerChute Network Shutdown 4.0 Enterprise Edition
OSEditionCPUJREバージョン *IEFirefoxChromevMASCVMM (Windows)/
vCenter Server (VM)
Windows Server 2016 Datacenter,
Standard (Core, Full)
x6411
Hyper-V Server 2016x6411
Windows Server 2012 R2 Datacenter,
Standard (Core, Full) *2
x648, 9, 10, 11
SCVMM 2012 R2
SCVMM 2012 (SPなし, SP1適用済)
SCVMM 2008 R2
*1
Hyper-V Server 2012 R2x648, 9, 10, 11
Windows Server 2012 Datacenter,
Standard (Core, Full)
x648, 9, 10, 11
Hyper-V Server 2012x648, 9, 10, 11
Windows Server 2008 R2 Datacenter,
Enterprise,
Standard (Core, Full)
(SP1適用済)
x648, 9, 10, 11
Hyper-V Server 2008 R2 (SP1適用済)x648, 9, 10, 11
Windows Server 2008 DataCenter,
Enterprise,
Standard (Core, Full)
(SP2適用済)
x86/x648, 9, 10, 11
Hyper-V Server 2008 (SP2適用済)x6411
VMware ESXi *3 *4 6.0,
6.0 update 1,
6.0 update 2
x64JRE 8.010, 11 6.0 vCenter Server 6.0, 6.0.1, 6.0.2
*5
5.5,
5.5 update 1,
5.5 update 2,
5.5 update 3
x648, 9, 10, 11 5.5,
5.5.0.1,   5.5.0.2,   5.5.0.3,   5.5.0.4,   5.0.0.3,
6.0
vCenter Server 5.5, 6.0.0, 6.0.1
5.1,
5.1 update 1,
5.1 update 2,
5.1 update 3
x648, 9, 10, 11 5.1.0.1,
5.5,
5.5.0.2
vCenter Server 5.5,
5.1, 5.1 update 1
5.0,
5.0 update 1,
5.0 update 2,
5.0 update 3
x6411 5.0,
5.0.0.1,
5.0.0.2,
5.0.0.3,
6.0
vCenter Server 5.0 update 1/2/3
4.1 update 2,
4.1 update 3
x6411 4.1 vCenter 4.1 update 2/3
4.0 update 4x6411 4.0
・ 英語OSの場合、ヘルプ画面が文字化けしますので、必要に応じて日本語フォントを入れてください。
・ Windowsでは、仮想マシンを実行しない場合もサポート対象に含まれます。
・ PowerChute Network Shutdown for Windows/LinuxでサポートするWindows OSもサポート対象となります。Windows & Linux版のOS対応表も参照してください。
・ JRE 8.0は全てのパッチアップデートを含みます。

*1 マイクロソフト社がサポートするSCVMMの管理対象のWindowsホストのOSバージョンに対応します。
*2 ホストシャットダウン時にWindowsの'Automatic Stop Action' を使用して仮想マシンをシャットダウンする場合、仮想マシンがシャットダウンしない問題があります。
マイクロソフトの更新プログラムKB2887595を適用することにより解決します。
PowerChute Network ShutdownのPowershellを使用したシャットダウン機能を用いる場合は本問題の対象外です。
*3 無償版ESXiは未サポートとなります。詳細はサポートページ「PowerChute for VMwareにおける無償版のVMware ESXi 3.5 Update 4以上の未サポートについて」を参照してください。
*4 VMware ESXiの構成により、インストールファイルは「VMware用」「Windows用」「仮想アプライアンス」のいずれかを選択してください。
vCenter Serverで管理されていないホストを保護する構成では、「VMware用」「仮想アプライアンス」がサポートされます。
詳細はK-Base FA271851およびインストールマニュアルを参照してください。
*5 VMware社がサポートするvCenter Server, vMAの互換ESXiバージョンに対応します。

Schneider Electric 日本

添付

OS_compatibility_PCNS40V.pdfOS_compatibility_PCNS40V.pdf [141.54 KB]
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: