{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

PowerChute Network Shutdown v4.1 for Windows & Linux 対応OS表 [サポート終了バージョン]

本バージョンのサポートは終了いたしました。
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
リンク切れやツールの提供が終了している場合にも内容更新はしておりません。

・ 特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応

(2018年7月20日現在)
PowerChute Network Shutdown v4.1 for Windows & Linux
PowerChute Network Shutdown v4.1 Standard Edition
OSEditionCPUJRE *IEFirefoxChromeSafariMS Edge備考
Windows
Windows Server 2016 *1 Datacenter,
Standard (Core & Full)
Essentials
x64JRE 8.011
Windows Storage Server 2016x64JRE 8.011
Windows Server 2012 R2 *1 Datacenter,
Standard,
Essentials,
Foundation  (Full)
x64JRE 8.08, 9, 10, 11
Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup,
Standard
x64JRE 8.011
Windows Server 2012 *1 Datacenter,
Standard (Core, Full)
Essentials,
Foundation (Full)
x64JRE 8.010, 11
Windows Storage Server 2012 Workgroup,
Standard
x64JRE 8.010, 11
Windows
Small Business Server 2011
Standard,
Essentials
(SP1適用済)
x64JRE 8.011
Windows Server 2008 R2 *1 Datacenter,
Enterprise,
Standard,
Foundation (Core, Full)
(SP1適用済)
x64JIRE 7.0 update 80
JRE 8.0
8, 9, 10, 11
Windows Server 2008 *1 Datacenter,
Enterprise,
Standard (Full)
(SP2適用済)
x86/x64JRE 8.08, 9, 10, 11
Windows
Small Business Server 2008
(SP2適用済)x64JRE 8.08, 9, 10, 11
Windows 10 Enterprise,
Professional
x86/x64JRE 7.0 update 80
JRE 8.0
8, 9, 10, 11
Windows 8.1 Enterprise,
Professional
x64JRE 8.011
Windows 7 Enterprise,
Professional
(SP1適用済)
x86/x64JRE 8.08, 11
Linux
Red Hat Enterprise Linux 7.4, 7.5 *3 *4x64JRE 8.08, 9, 10, 11*2
7.0, 7.1, 7.2, 7.3 *3 *4x86/x648, 9, 10, 11
6.10 *4x6411
6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 *4x86/x648, 9, 10, 11
5.10, 5.11 *5x86/x648, 9, 10, 11
SuSE Linux Enterprise Server 12, 12 SP1x86/x64JRE 8.08, 9, 10, 11*6
11 SP3, SP4x86/x648, 9, 10, 11
Oracle VM Oracle VM Server
3.2.10, 3.3.3 *7
x64JRE 8.011
Oracle Linux 6.6 Red Hat
Compatible Kernel
x64JRE 8.011
6.6, 6.7 UEK 3 *8x64JRE 8.011
Ubuntu Ubuntu Linux Server 14.04x64JRE 8.08, 9, 10, 11
Ubuntu Linux Server 13.04x648, 9, 10, 11

・ 英語OSの場合、ヘルプ画面が文字化けしますので、必要に応じて日本語フォントを入れてください。
・ JRE 8.0は全てのパッチアップデートを含みます。

*1 SCVMM管理サーバーがインストールされている場合、Windows & Linux版はインストールできません。
この場合、Virtualization版をインストールしてください。
*2 KVMが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。KVMが有効になっている場合はx64のみサポートします。
*3 Red Hat Enterprise Linux 7.0以降にインストールする場合の注意事項についてはこちらFAQの FA270193を参照してください。
*4 KVMではホストシャットダウン時に仮想マシンがシャットダウンしません。
仮想マシンシャットダウンについてはこちらのRed Hat社のサイトを参照してください(英語)。
*5 SELinuxが有効になっているとインストールに失敗します。詳細はこちらのページを参照してください。
*6 x64では、Xenが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
*7 仮想マシン(仮想OS)をシャットダウンする場合はスクリプトを使用する必要があります。
詳細はFAQのこちらのページを参照してください。
*8 OSのデフォルトブラウザーでローカルマシンからUIにアクセスできない問題があります。
詳細はFAQのこちらのページを参照してください。

Schneider Electric 日本

添付

OS_compatibility_PCNS41WL.pdfOS_compatibility_PCNS41WL.pdf [123.71 KB]
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: