{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

PowerChute Network Shutdown v4.1 for Virtualization 対応OS表 [サポート終了バージョン]

本バージョンのサポートは終了いたしました。
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
リンク切れやツールの提供が終了している場合にも内容更新はしておりません。

* 特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
(2017年9月14日現在)
PowerChute Network Shutdown v4.1 for Virtualization
PowerChute Network Shutdown v4.1 Enterprise Edition
OSEditionCPUJRE *IEFirefoxChromeSafariMS EdgevMASCVMM (Windows)/
vCenter Server (VM)
Windows Server 2016 Datacenter,
Standard (Core & Full)
x64JRE 8.011
Hyper-V Server 2016x6411
Windows Server 2012 R2 Datacenter,
Standard,
Essentials  (Full) *2
x648, 9, 10, 11SCVMM 2012 R2
SCVMM 2012 SP1
SCVMM 2008 R2
*1
Hyper-V Server 2012 R2x648, 9, 10, 11
Windows Server 2012 Datacenter,
Standard (Core, Full)
x6411
Windows Server 2008 R2 Datacenter,
Enterprise,
Standard (Core, Full)
(SP1適用済)
x648, 9, 10, 11
Hyper-V Server 2008 R2 (SP1適用済)x648, 9, 10, 11
Windows Server 2008 Datacenter,
Enterprise,
Standard (Full)
(SP2適用済)
x648, 9, 10, 11
Windows Server 2008
Small Business Server
(SP2適用済)x648, 9, 10, 11
VMware ESXi
*4 *5
6.5,
6.5 update 1,
6.5 update 2
x64JRE 8.0116.56.5
6.5 update 1
6.5 update 2
6.0,
6.0 update 1,
6.0 update 2
x64JRE 8.08, 9, 10, 116.06.0
6.0 update 1
6.0 update 2
*3
5.5 update 2, 5.5 update 3x64JRE 8.08, 9, 10, 115.5, 5.5 update 1
5.5 update 2
5.5 update 3
5.5 update 4
6.0
5.5
5.5 Update 2
5.5 update 3
6.0
6.0 update 1
*3
5.1 update 3x64JRE 8.0115.1 update 3
6.0
5.1 update 3
・ 英語OSの場合、ヘルプ画面が文字化けしますので、必要に応じて日本語フォントを入れてください。
・ Windowsでは、仮想マシンを実行しない場合もサポート対象に含まれます。
・ PowerChute Network Shutdown for Windows/LinuxでサポートするWindows OSもサポート対象となります。
Windows & Linux版のOS対応表も参照してください。
・ JRE 8.0は全てのパッチアップデートを含みます。

*1 マイクロソフト社がサポートするSCVMMの管理対象のWindowsホストのOSバージョンに対応します。
*2 ホストシャットダウン時にWindowsの'Automatic Stop Action' を使用して仮想マシンをシャットダウンする場合、
仮想マシンがシャットダウンしない問題があります。
マイクロソフトの更新プログラムKB2887595を適用することにより解決します。
PowerChute Network ShutdownのPowershellを使用したシャットダウン機能を用いる場合は本問題の対象外です。
*3 VMware社がサポートするvCenter Server, vMAの互換ESXiバージョンに対応します。
*4 無償版ESXiは未サポートとなります。詳細はこちらのページを参照してください。
*5 VMware ESXiの構成により、インストールファイルは「VMware用」「Windows用」「仮想アプライアンス」のいずれかを選択してください。
vCenter Serverで管理されていないホストを保護する構成では、「VMware用」「仮想アプライアンス」がサポートされます。
詳細はK-Base FA271851およびインストールマニュアルを参照してください。

Schneider Electric 日本

添付

OS_compatibility_PCNS41V.pdfOS_compatibility_PCNS41V.pdf [95.71 KB]
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: