{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

PowerChute Network Shutdown for Virtualization VMware環境を保護する場合のPowerChuteインストール先について

このページでは、PowerChute Network Shutdown v4.0以降のバージョンでVMware ESXiホストを保護する場合の
PowerChuteインストール先について説明しています。


【対象バージョン】
PowerChute Network Shutdown for Virtualization v4.x
PowerChute Network Shutdown for Virtualization v5.x

* v4.3までのバージョンはサポートを終了させていただきました


【説明】
● PowerChute Network ShutdownでVMware環境を保護する場合、"for Virtualization" または "Enterprise Edition" をご使用ください。
"for Windows and Linux", "for Specialized OS" および "Standard Edition" ではVMware環境には対応しておりません。
PowerChute Network Shutdownの型番について: PowerChute Network Shutdown 製品型番一覧

● VMware環境では、VMware構成, HA構成, UPS構成に応じ、
PowerChute Network Shutdownの適切なインストーラーを使用してください。

● PowerChuteをWindowsマシンにインストールする場合、マシンのプロセッサーに応じ、
Windows x86またはWindows x64のインストーラーを使用してください。
PowerChuteをインストールする場所は、構成により以下の表のようになります。
仮想化構成vCenter Server
による管理
UPS構成PCNS
インストール場所
PCNS
インストーラーの種類
スタンドアロンvCenter Server
なし

シングル / 冗長
ESXiホスト上VMware用インストーラー
PowerChute仮想アプライアンス

アドバンスド
WindowsマシンWindows用インストーラー
vCenter Server
あり

シングル / 冗長
ESXiホスト上VMware用インストーラー
PowerChute仮想アプライアンス

Windowsマシン *1
Windows用インストーラー

アドバンスド
WindowsマシンWindows用インストーラー

HA

vCenter Server
なし
構成不可

vCenter Server
あり
シングル / 冗長ESXiホスト上VMware用インストーラー
PowerChute仮想アプライアンス

Windowsマシン
Windows用インストーラー

アドバンスド
WindowsマシンWindows用インストーラー
*1 複数のESXiホストをPowerChuteによりシャットダウンする場合


参考: PowerChute Network Shutdown for Virtualization v4.4 仮想環境でのサポート構成


Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
PowerChute Network Shutdown
詳細を見る
製品群:
PowerChute Network Shutdown