FAQを参照する
Network Management Card 2 config.iniファイルで設定値を他カードにコピーする際の注意事項
このページでは、Network Management Cardのconfig.iniファイルを使用して、設定値を他カードへコピーする際の注意事項について説明しています。
【対象製品】
・Network Management Card 2 (AP9630J, AP9631J) : 販売終了
・Network Management Card 1 EX/EM (AP9617, AP9619) : 販売・サポート終了
【ファームウェア】
Network Management Card 2 : 全てのファームウェアバージョン
Network Management Card EX/EM : ファームウェアバージョン v3.x 以降
【説明】
Network Management Cardの設定はconfig.iniファイルに保存され、FTPまたはSCPを利用してローカルコンピューターにダウンロードすることが可能です。
この設定ファイルを修正し、元のカードにアップロードすることで設定値を変更したり、他のカードに設定をコピーすることが可能です。複数のカードに類似の設定を行う場合にも使用できます。
複数のカードに同じIPアドレスを設定することはできないため、設定を他のカードにコピーする場合はINIファイルに含まれる"override"キーワードによって同じIPアドレスが他のカードにコピーされることを防ぎます。overrideキーワードは[NetworkTCP/IP]セクションに含まれます。以下はその一例です。
config.iniファイルをNetwork Management Cardにアップロードする際、overrideキーワードがNetwork Management CardのMACアドレスと一致する場合はこのセクションに含まれる設定が適用されます。一致しない場合、これらの値はアップロード先のカードには設定されません。
同様に、特定のハードウェアの設定値等の値も、アップロード先のカードに適用されない場合があります。以下の例では、UPSモデルのセクション(ここでは[SmartUPS/Matrix])に含まれるキーワード(ここではUPSoverride)を使用し、特定のハードウェアに依存した値が他のハードウェアモデルに適用されないように制限しています。
上記の例では、Network Management CardがインストールされているUPSのシリアル番号がUPSOverrideの値に等しい場合、設定が適用されます。
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)では、config.iniに含まれる以下のキーワードがUPSOverrideによって保護されます。(このシリーズのUPSでは、管理プロトコルとしてMicro-link を使用しています。)
【対象製品】
・Network Management Card 2 (AP9630J, AP9631J) : 販売終了
Network Management Card 2が組み込まれた右記の製品を含む:
2G Metered/Switched Rack PDUs (AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX),
G50 AV Units, Smart-UPS Online (SRT), and ACDA901, ACRC301H, ACRC301S Cooling Units等
2G Metered/Switched Rack PDUs (AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX),
G50 AV Units, Smart-UPS Online (SRT), and ACDA901, ACRC301H, ACRC301S Cooling Units等
・Network Management Card 1 EX/EM (AP9617, AP9619) : 販売・サポート終了
Network Management Card が組み込まれた右記の製品を含む:
Metered/Switched Rack PDUs (AP78XX, AP79XX), Rack Automatic Transfer Switches (AP77XX),
Environmental Monitoring Units (AP9320, AP9340, NBRK0201), AP9921X Battery Management System,
ACFXXX Rack Air Removal Unit, PDPMXXX Modular Power Distribution,
AP9361 Rack Access PX-HID
ACRCXXX, ACRPXXX, ACRDXXX, ACSCXXX, RACSCXXX Cooling Units (except ACDA901, ACRC301H, ACRC301S)等
Metered/Switched Rack PDUs (AP78XX, AP79XX), Rack Automatic Transfer Switches (AP77XX),
Environmental Monitoring Units (AP9320, AP9340, NBRK0201), AP9921X Battery Management System,
ACFXXX Rack Air Removal Unit, PDPMXXX Modular Power Distribution,
AP9361 Rack Access PX-HID
ACRCXXX, ACRPXXX, ACRDXXX, ACSCXXX, RACSCXXX Cooling Units (except ACDA901, ACRC301H, ACRC301S)等
【ファームウェア】
Network Management Card 2 : 全てのファームウェアバージョン
Network Management Card EX/EM : ファームウェアバージョン v3.x 以降
【説明】
Network Management Cardの設定はconfig.iniファイルに保存され、FTPまたはSCPを利用してローカルコンピューターにダウンロードすることが可能です。
この設定ファイルを修正し、元のカードにアップロードすることで設定値を変更したり、他のカードに設定をコピーすることが可能です。複数のカードに類似の設定を行う場合にも使用できます。
複数のカードに同じIPアドレスを設定することはできないため、設定を他のカードにコピーする場合はINIファイルに含まれる"override"キーワードによって同じIPアドレスが他のカードにコピーされることを防ぎます。overrideキーワードは[NetworkTCP/IP]セクションに含まれます。以下はその一例です。
[NetworkTCP/IP]
Override=00 C0 B7 6A 33 56
SystemIP=159.215.xxx.xxx
SubnetMask=255.255.255.0
DefaultGateway=159.215.xxx.xxx
BootMode=Manual
Override=00 C0 B7 6A 33 56
SystemIP=159.215.xxx.xxx
SubnetMask=255.255.255.0
DefaultGateway=159.215.xxx.xxx
BootMode=Manual
config.iniファイルをNetwork Management Cardにアップロードする際、overrideキーワードがNetwork Management CardのMACアドレスと一致する場合はこのセクションに含まれる設定が適用されます。一致しない場合、これらの値はアップロード先のカードには設定されません。
同様に、特定のハードウェアの設定値等の値も、アップロード先のカードに適用されない場合があります。以下の例では、UPSモデルのセクション(ここでは[SmartUPS/Matrix])に含まれるキーワード(ここではUPSoverride)を使用し、特定のハードウェアに依存した値が他のハードウェアモデルに適用されないように制限しています。
[SmartUPS/Matrix]
UPSName=APC_UPS
UPSOverride="IS1314000000"
RatedOutputVoltage=230
OutputUpperVoltage=253
OutputLowerVoltage=207
Sensitivity=Normal
UPSName=APC_UPS
UPSOverride="IS1314000000"
RatedOutputVoltage=230
OutputUpperVoltage=253
OutputLowerVoltage=207
Sensitivity=Normal
上記の例では、Network Management CardがインストールされているUPSのシリアル番号がUPSOverrideの値に等しい場合、設定が適用されます。
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)では、config.iniに含まれる以下のキーワードがUPSOverrideによって保護されます。(このシリーズのUPSでは、管理プロトコルとしてMicro-link を使用しています。)
- RatedOutputVoltage
- OutputFrequencyRange
- RatedOutputVoltage
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: