このページでは、AP9613 Dry Contact I/O SmartSlot Cardに対して、Configuration Utilityでリレーの設定変更をした際に
リレーのステータスが正しく表示されない現象について説明しています。
【対象製品】
型番: AP9613 ( Dry Contact I/O SmartSlot Card )
【問題の概要】
Dry Contact I/O SmartSlot Cardで、リレーの設定変更を行ってもConfiguration Utilityでリレーのステータスが正しく表示されない。
【詳細】
AP9613のConfiguration Utilityは、AP9613とコンピュータをUSBケーブルで接続した時にAP9613からステータスを読み取ります。
また、設定を変更した場合の設定反映は、変更後の設定情報は、USBケーブルをAP9613から取り外し、カードが再起動した後に有効になります。
1. 用意したPCとAP9613をUSBケーブルで接続する
2. Configuration Utilityで設定変更をする
設定が完了したら、
3. AP9613からUSBケーブルを抜く
- カードが自動リブートし、設定変更内容を反映
4. PCのConfiguration Utilityを一旦終了する
確認作業
5. 再度AP9613にUSBケーブルを接続する
6. Configuration Utilityを再度立ち上げて、設定が反映されたことを確認
となります
Configuration Utilityは、AP9613のステータスをリアルタイムで表示しません。
変更後の設定を確認するためには、再度コンピュータとAP9613をUSBケーブルで接続し、Configuration Utilityを起動してください。
Configuration Utilityの画面の下部に、現在表示している設定が有効になった日時が表示されます。