FAQを参照する
Schneider/ Motion 1508 SERCOS run-up-errorのエラーが発生する。
Q: C600にPacdrive Dignosticsを接続してエラーを確認すると1508 SERCOS run-up-errorのエラーが発生する。
ほとんどのMC-4のbus errorがでて、C600のerror LEDは点滅している。
MC-4にはエラー17 Slave no responseが表示されている。
A: これはSercos通信が切断されているエラーになります。C600に接続されているsercos通信の赤色の線または黒色の線が断線し
ていないか確認してください。また、突然装置が停止しているので、C600に接続されているSercos通信上のMC-4が壊れた可能性
があるのでエラーが発生しているMC-4を取り替えてください。
ほとんどのMC-4のbus errorがでて、C600のerror LEDは点滅している。
MC-4にはエラー17 Slave no responseが表示されている。
A: これはSercos通信が切断されているエラーになります。C600に接続されているsercos通信の赤色の線または黒色の線が断線し
ていないか確認してください。また、突然装置が停止しているので、C600に接続されているSercos通信上のMC-4が壊れた可能性
があるのでエラーが発生しているMC-4を取り替えてください。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: