FAQを参照する
PowerChute Network Shutdown v4.2 for Windows & Linux 対応OS表 [サポート終了バージョン]
本バージョンのサポートは終了いたしました。
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
リンク切れやツールの提供が終了している場合にも内容更新はしておりません。
PowerChute Network Shutdown v4.2 for Windows & Linux
PowerChute Network Shutdown v4.2 Standard Edition
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
リンク切れやツールの提供が終了している場合にも内容更新はしておりません。
* 特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
(2019年4月12日現在)PowerChute Network Shutdown v4.2 for Windows & Linux
PowerChute Network Shutdown v4.2 Standard Edition
OS | Edition | CPU | JREバージョン * | IE * | Firefox | Chrome | Safari | MS Edge | 備考 | |
Windows | ||||||||||
Windows Server 2016 Version 1709 *1 | Datacenter, Standard (Core) | x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
Windows Server 2016 *1 | Datacenter, Standard (Full & Core), Essentials | x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
Windows Storage Server 2016 | x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | |||||
Windows Server 2012 R2 *1 | Datacenter (Full), Standard (Full, Core) | x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
Windows Storage Server 2012 R2 | Workgroup, Standard (Full) | x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
Windows Server 2012 *1 | Datacenter (Full, Core), Standard (Full, Core) | x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
Windows Server 2008 R2 | Datacenter, Enterprise, Standard (Core, Full), Foundation (SP1適用済) | x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
Windows Small Business Server 2011 | (SP1適用済) | x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
Windows Server 2008 | Datacenter, Enterprise, Standard (Core, Full) (SP2適用済) | x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
Windows 10 | Enterprise, Professional, Pro for Workstation | x86/x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Windows 8.1 | Enterprise, Professional | x86/x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
Windows 7 | Enterprise, Professional | x86/x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
Linux | ||||||||||
Red Hat Enterprise Linux | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 *3 | x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | *2 | |||
6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9 *3 | x86/x64 | ○ | ○ | ○ | ||||||
6.7, 6.10 *3 | x64 *8 | ○ | ○ | ○ | ||||||
5.10, 5.11 *5 | x64 | ○ | ○ | ○ | ||||||
SuSE Linux Enterprise Server | 15 *7 | x86 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | *4 | |||
12 (SPなし, SP1, SP3) | x86/x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | |||||
11 (SP3, SP4) | x86/x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | |||||
Oracle Linux | 7.2 | x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
6.8, 6.9 UEK 4 | x86/x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | |||||
Oracle VM | Oracle VM Server 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 *6 | x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
Ubuntu | 18.04 (Server) | x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | *2 | |||
16.04.3 (Server/Desktop) | x86/x64 | |||||||||
14.04, 14.04.5 (Server) | x64 | |||||||||
Lubuntu | 17.04 | x86/x64 | ○ | ○ | ○ | |||||
Debian Linux | Debian Linux 8.2 | x86/x64 | ○ | ○ | ○ |
* 英語OSの場合、ヘルプ画面が文字化けしますので、必要に応じて日本語フォントを入れてください。
* JRE 8.0は全てのパッチアップデートを含みます。
* IE 8、9、10および11が対象です。サポート対象のOSとIEの組み合わせはマイクロソフト社のサポートポリシーに準じます。
*1 SCVMM管理サーバーがインストールされている場合、Windows & Linux版はインストールできません。この場合、Virtualization版をインストールしてください。
*2 KVMが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。KVMが有効になっている場合はx64のみサポートします。
*3KVM使用時のゲストOSのシャットダウンについてはK-Base FA296347を参照してください。
*4 x64では、Xenが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
*5SELinuxが有効になっているとインストールに失敗します。詳細はK-Base FA270186を参照してください。
*6 仮想マシン(仮想OS)をシャットダウンする場合はスクリプトを使用する必要があります。詳細はFAQのFA53567を参照してください。
* IE 8、9、10および11が対象です。サポート対象のOSとIEの組み合わせはマイクロソフト社のサポートポリシーに準じます。
*1 SCVMM管理サーバーがインストールされている場合、Windows & Linux版はインストールできません。この場合、Virtualization版をインストールしてください。
*2 KVMが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。KVMが有効になっている場合はx64のみサポートします。
*3KVM使用時のゲストOSのシャットダウンについてはK-Base FA296347を参照してください。
*4 x64では、Xenが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
*5SELinuxが有効になっているとインストールに失敗します。詳細はK-Base FA270186を参照してください。
*6 仮想マシン(仮想OS)をシャットダウンする場合はスクリプトを使用する必要があります。詳細はFAQのFA53567を参照してください。
*7 OSシャットダウン実行後、PowerChuteを自動起動させるためにはシステムツールパッケージをインストールする必要があります。詳細はFAQのFA366166を参照してください。
*8 X86は非サポートになります。
*8 X86は非サポートになります。
公開先:Schneider Electric 日本
添付
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: