{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
Video: APC ESシリーズ BE550M1-JP, BE750M2-JP 電圧感度変更方法
APC ESシリーズ
BE550M1-JP (APC ES 550 9 Outlet 550VA 1 USB 100V),
BE750M2-JP (APC ES 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V) の感度変更方法についての説明です。

本操作ではUPSの出力を停止することから、
作業にあたり、あらかじめUPSに接続された負荷機器を停止してください。





【感度変更方法】
・UPSをOFFにします
・電源ボタンを10秒間 押し続けます
・電源ボタンが緑色と赤色で交互に点滅したら指を離します
・電源ボタンを押すと赤、オレンジ、緑と単色で順番に点滅します
(最初に点滅する色は現在設定されている色です)
・設定したい感度設定に対応する点滅状態で指を離します
・指を離した状態で5秒ほど待つと点滅が消灯にかわり、設定完了します


【設定内容】
感度バッテリ切替値 内容
オレンジ93V - 107V接続されている機器が電圧や波形歪みに敏感な場合はこの設定を使います
90V - 110V工場出荷時のデフォルト設定通常条件の場合にはこの設定を使います
87V - 113V接続されている機器が電圧や波形歪みに敏感でない場合に使います

感度 (高、中、低)は、電源電圧の乱れの程度に対するバッテリー運転をする感度の設定、
バッテリー切替値は電源電圧の上下限のしきい値の設定です。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
役立つ可能性のある記事
詳細を見る
製品群: