Smart-UPS SUAシリーズから後継機種のSmart-UPS LCD SMTシリーズ、Smart-UPS X SMXシリーズに買い替えなどで
UPSの機種変更する際に既存でご使用されているPowerChuteの転用の可否についての説明です。
転用可能なソフトウェアは、バージョンにより異なります。
PowerChute 1ライセンスでインストールできるコンピュータは1台です。
・ 既存のコンピューターを継続して使用し、UPSだけを入れ替える
・ 既存のコンピューターにインストールしているPowerChuteをアンインストールして、
別のコンピュータにインストールし直す場合
上記の場合にはライセンスのカウントに問題ございません。
なお、転用可能な場合にも最新バージョンでご使用中のOS対応していないなどのご事情を除き、
サポート期間が終了しているバージョンをご使用されている際は、お買い換えいただくことを推奨いたします。
また、サポートが終了したバージョンはClub APCでのソフトウェアのダウンロードができないことにご注意いただき、
インストールファイルを所有していない場合には、新たに最新のソフトウェアをご購入ください。
ソフトウェアのサポート期間と、対応OSについてはこちらを参照してください。
PowerChute Business Edition |
バージョン | 転用 | 備考 |
v10.0.x | ○ | 再インストールをすることで使用可能です。 PowerChute Business Editionをアンインストールのうえ、 UPSを交換後に再インストールしてください。 |
v9.0.1以降 | ○ *1 | サポート終了バージョンですが、 再インストールをすることで使用可能です。 PowerChute Business Editionをアンインストールのうえ、 UPSを交換後に再インストールしてください。 |
v8.0.1以前 | × | サポート終了バージョンです。 Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)に対応していません。 新しいソフトウェアをご購入ください。 |
・ PowerChute Business Editionの注意点:
Smart-UPS (SUAシリーズ)からSmart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)に置き換えた場合には、
PowerChute Business Editionをアンインストールのうえで、再インストール、再設定する必要があります。
・ PowerChute Business Editionは販売を終了させていただきました。
後継のソフトウェアはPowerChute Serial Shutdown for Businessです。
PowerChute Network Shutdown |
バージョン | 転用 | 備考 |
v4.0以降 | ○ *1 | PowerChute Network Shutdown上で、初期設定を実施してください。 ・v4.4 以降 "PowerChute セットアップ" をクリックし初期設定の各項目を入力してください ・v4.1, 4.2, 4.3*3 サポート終了バージョンですが、使用可能です "PowerChute セットアップ" をクリックし初期設定の各項目を入力してください ・v4.0 サポート終了バージョンですが、使用可能です "PowerChute Setup" をクリックし初期設定の各項目を入力してください |
v3.0以降 | ○ *2 | サポート終了バージョンですが、使用可能です "Set Up Communications" をクリックし初期設定の各項目を入力してください |
v2.2.4以前 | × | サポート終了バージョンです Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)に対応していません。 新しいソフトウェアをご購入ください。 |
*2 SMT750RMJ1U, SMT1K2RJ1Uの対応バージョンは v4.3以降です。
*3 PowerChute Network Shutdown v4.3 for Specialized OS はサポートを継続しています。