FAQを参照する
シグナリング製品 / 積層式表示灯の段数は変更できますか?
積層式表示灯(タワーライト)の中には、段数を変更できる機種があります。
ただし、「LEDユニット」や「グローブ」を販売していない製品は、増段/減段共に段数変更は出来ません。
なお、AUS、AUSGシリーズの「グローブ(AUSG-W)」は、あいにく 「2020/12/01に販売終了」しており、代替品の用意はありません。
シリーズにより、必要なオプション品が異なります。詳しくは下記を参照してください。
▼必要なオプション品 (シリーズにより異なります)
・支柱ネジ
・LEDユニット
・グローブ
▼対象機種
・AUS AUSG
・LOUT LOUTB LOUTWB LOUG LOMG LOUGB LOUGWB LOUL LOML LOULB LOULWB LOUTK LOUTKWB
・ROT ROMTB ROG ROMG ROMGB ROL ROML ROMLB
・LEUT LEUTB LEUTWB LEUG LEMG LEUGB LEUGWB LEMGWB LEUL LEML LEULB LEULWB LEMLWB
・RET RETB REG REGB REMG REMGB REL REML REMLB
・UTL UTLB
・UTLMM UTLMM2
・UTLA UTLAM UTLVB
▼支柱ネジについて
各製品の支柱ネジの型式は、以下です。
・製品によって支柱ネジの本数が違います。
・Φ30/φ40/φ60は1本、φ100は2本必要です。
▼LEDユニット/グローブについて
・LEDユニットの型式は、HPの各製品ページにあるオプション一覧ページでご確認ください。
https://backend.proface.com/media/52821
・推奨代替品については、以下のWebページからご確認ください。
https://www.proface.com/ja/product/discon/top