{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
プログラマブル表示器/ USBメモリを選定する際の注意点は?
プログラマブル表示器で使用頂くUSBメモリのご選定時の注意点は次の通りです。

----------------------------------------------------------------------
<容量>
----------------------------------------------------------------------
表示器で使用できるUSBストレージの最大容量は次のとおりです。

・GP-4100シリーズ(モノクロモデル)、GP3000シリーズ、LT3000シリーズ、ST3000シリーズ : 2GB
・上記以外の機種 : 32GB

----------------------------------------------------------------------
<ファイルフォーマット>
----------------------------------------------------------------------
FATまたはFAT32形式でフォーマットしたものをご使用ください。

----------------------------------------------------------------------
<備考>
----------------------------------------------------------------------
・下記の機能を持つUSBメモリは利用できないことがありますためご了承ください。
・指紋認証などのセキュリティ機能がついた製品
・暗号化して保存するタイプの製品
・別途ドライバーのインストールが必要とされるタイプの製品

・外部ストレージを使用する際の制限事項は下記を参照ください
GP-Pro EXリファレンスマニュアル
5.6.3 外部ストレージを使用する際の制限事項

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
役立つ可能性のある記事
詳細を見る
製品: