FAQを参照する
Video FAQ:SoMove/ DTMを設定する方法
以下の場合に必要なDTMの設定を説明します。
・SoMoveを立ち上げたがプロジェクトの新規作成が出来ない。
・新規作成をする時に使いたい機種が出てこない。
対象ソフト:SoMove
対象機種:ATVシリーズ
※DTMとは
・Device Type Manegerの略称
・PC上のSoMoveと製品(ATVシリーズ)を繋ぐ通信ドライバのような役割を持っています。
・製品情報やパラメータ情報が格納されています。
・SoMoveにインストールする事により機能します。
手順
1.SchneiderのHPからDTMをダウンロードしてください
例:[ATV12 DTM]で検索
https://www.se.com/ww/en/download/document/Altivar_DTM_Library/
2.ダウンロードしたデータを展開後に実行してください。
例:AltivarDtmLibrary-V12.8.0.exe
3.インストールされると機種選択が可能になります。
動作については下記の動画で説明します。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: