FAQを参照する
PowerChute Network Shutdown v4以降 セットアップ時のNetwork Management Cardとの認証フレーズに関する注意事項
このページでは、PowerChute Network Shutdown v4以降セットアップ時の
Network Management Cardの認証フレーズに関する注意事項について説明しています。
【対象製品および対象バージョン】
PowerChute
・ PowerChute Network Shutdown v4以降
・ PowerChute Network Shutdown v5.x
Network Management Card
・ Network Management Card 3 (型番: AP9640J, AP9641J) 全てのファームウェアバージョン
・ Network Management Card 2 (型番: AP9630J, AP9631J) ファームウェアバージョン v6.8.0以降
【概要】
PowerChute Network Shutdownのセットアップ時の [ セキュリティ ] 設定の画面において、
Network Management Card との接続認証の際の認証フレーズを一致させる必要があります。
Network Management Card 2ファームウェアバージョン6.8.0以降およびNetwork Management Card 3では
認証フレーズはデフォルトで設定されていないことから、任意の値を設定する必要があります。
図: PowerChute Network Shutdown セットアップ画面
Network Management Cardの認証フレーズの設定は、
Network Management CardのWebユーザーインターフェース(UI)画面で以下の手順で行います。
【設定手順】
1. Network Management Cardの [ 設定▼ ] - [ シャットダウン ] を選択して、
シャットダウン設定画面に移動します。
英語表示: [ Configuration ] - [ Shutdown ] を選択します。
2. [ シャットダウン設定 ] 画面で、認証フレーズ を入力して設定します。
英語表示: [ Shutdown Configuration ] 画面で、Authentication Phrase を入力して設定します。
Network Management Card での設定は以上です。
なお、PowerChute Network Shutdownのセキュリティ設定では、
認証フレーズのデフォルトは ” admin user phrase ” に設定されています。
Network Management Card側の認証フレーズを ” admin user phrase ” にすることにより
認証フレーズを一致させることが出来ます。
セキュリティの強化のためには、これらのデフォルト値を変更して設定することを推奨します。
仕様変更について:
Network Management Card 2 ファームウェアバージョン v6.8.0より前のバージョンでは、
認証フレーズのデフォルト値が ” admin user phrase ” に設定されていましたが、
ファームウェアバージョン v6.8.0以降 および Network Management Card 3では、
認証フレーズは未設定の状態にて出荷されるようになりました。
更新日:2020年6月17日