FAQを参照する
Smart-UPS SUAシリーズ バッテリー交換LED 赤点灯時の対処方法
Smart-UPS SUAシリーズ, Smart-UPS SUシリーズで 要バッテリー交換LED 赤点灯時 の対処方法についての記述です。
【概要】
バッテリー交換LEDが赤色に点灯は、自動セルフテストの結果、バッテリー交換が必要と判定された状態です。
5時間おきにピッピッという短音の警告音が 1分間 鳴動し、バッテリー交換が必要であることを警告します。
自動セルフテストは2週間に一度、自動実行されバッテリーのコンディションを測定しています。
バッテリー交換LEDの点灯、消灯(解除)は、セルフテストの実行結果でのみ変わり、
バッテリーを交換するか、次回のセルフテストでパスしないかぎり、警告が続きます。
● 警告音
5時間おきにピッピッという短音が1分間 鳴動します。
● 本体表示
右から2列目、一番下のバッテリーに×のついたアイコンの赤いLEDが点灯します。
図: SUAシリーズ 要バッテリー交換LED 点灯例
【対象製品】
本コンテンツの対象製品は以下のとおりです。
Smart-UPS SUAシリーズ [販売終了製品, 一部製品を除きサポート終了製品]
タワータイプ : SUA500JB, SUA750JB, SUA1000JB, SUA1500JB, SUA2200JB, SUA3000JB, SUA1000J, SUA1500J
ラックマウントタイプ : SUA750RMJ1UB, SUA1500RMJ2UB, SUA3000RMJ2UB
* 2022年まで販売していたSUA750RMJ1UBを除き、すべてサポートを終了させていただいております
Smart-UPS XLシリーズ [販売終了製品]
ラックマウントタイプ : SUA3000RMXLA3U (200Vモデル), SUA3000RMXL3U (100Vモデル)
* 2022年まで販売していたSUA3000RMXLA3Uを除き、すべてサポートを終了させていただいております
Smart-UPS SUシリーズ [販売終了製品, 一部製品を除きサポート終了製品]
タワータイプ : SU500J, SU700J, SU1000J, SU1400J, SU2200J, SUA3000J
ラックマウントタイプ : SU1400RMJ2U, SU3000RMJ3U
* Smart-UPS SUシリーズはすべてサポートを終了させていただいております
【ご注意】
[UPSのサポート期間, 耐用年数]
● Smart-UPS SUAシリーズ, Smart-UPS SUシリーズはバッテリー交換ではなく、本体交換を推奨いたします
Smart-UPS SUA, SUシリーズは販売終了から10年以上経過し、製品のサポートを終了させていただいております。 *1
*1 ご購入から5年以内の SUA750RMJ1UB, SUA3000RMXLA3Uを除く
製品サポート期間はご購入日から5年です。
製品サポート期間は設計上の標準使用期間とお考えいただき、
ご使用中の製品を継続して使用しなければならない特別なご事情の場合を除き、
安全、安定した運用のためにバッテリー交換ではなく、UPS本体をお買い替えください。
ご利用期間が5年以上経過し、要バッテリー交換LED 点灯時には、バッテリー交換が必要なことを示す事象ではありますが、
現在ご使用に支障がない場合についても、交換したバッテリーの寿命より先に本体故障する可能性が高まっております。
新しいモデルでは、省電力、バッテリー寿命も長くなっておりますので、新規お買い替えでの対処をご検討ください。
参考: APC UPS 後継機種型番一覧
・ 非純正バッテリーに注意してください
弊社でバッテリー販売を終了したものを含め、
互換、サイクルバッテリーと謳った、弊社純正バッテリーに類似した型番のバッテリーが出回っておりますが、
純正バッテリー以外を使用されての不具合、事故に対して、弊社では一切の責任を負いかねます。
[バッテリー交換目安時期]
Smart-UPS SUシリーズ, Smart-UPS SUAシリーズの内蔵バッテリーは2.5年がお取替え時期の目安です。
(周囲温度が25℃であり、電源が安定している環境下でのご使用の場合)
以下、ご使用期間により対処方法がことなりますのでそれぞれの内容をご確認ください。
【対処方法】
・ご購入から 約2~5年の場合 (SUA750RMJ1UB, SUA3000RMXLA3U)
* 対象は、2022年まで販売していたSUA750RMJ1UB, SUA3000RMXLA3Uです
ご購入日、ご使用開始日をご確認ください
バッテリー寿命が近づいています。交換用バッテリーキット型番を確認いただき、バッテリー交換をしてください。
・ご購入から 5年以上経過する場合
2022年まで販売していたSUA750RMJ1UB, SUA3000RMXLA3U以外は
販売終了から10年を経過しており、すべてサポート終了製品で製品の耐用年数も経過しております。
バッテリーは継続して販売しておりますが、現在、問題なく動作している場合にも
継続して使用しなければいけない特別なご事情を除き、バッテリー交換は推奨しておりません。
ご使用を中止し、UPSを新規お買い替えください。
参考: APC UPS 後継機種型番一覧
APCブランドUPSの処分方法
警告音解除について:
UPS本体では警告音の解除ができない仕様です。
電源管理用ソフトウェア または アクセサリのNetwork Management Cardを用いることで警告音を解除することが可能です。*2
警告音はUPSの状態を通知する大切な手段のひとつとなりますので解除せず運用いただくことを推奨いたします。
*2 モデルにより解除できる項目は異なります。
注意:
・バッテリーコンディションが極度劣化している場合、セルフテストを完了できない場合があります。
この場合、””要バッテリー交換LED” を点灯させることができないため、
LEDの点灯にかかわらずバッテリーの寿命時期に定期交換をしてください。
・LED点灯とともに ”障害LED” 点灯 や ピーーという長音の警告音が鳴動している場合、本体障害の可能性があります。
安全のため、本体のLED, 警告音の状況を確認いただいたのち、本体の使用を一時中断してください。