FAQを参照する
バッテリー交換手順 Smart-UPS SU (SU3000RMJ3U [3U] ラックマウント) : サポート・バッテリー販売終了製品
Smart-UPS 3000 RM [3U] ラックマウント (型番: SU3000RMJ3U) のバッテリー交換手順です。
本製品の交換用バッテリーキットの販売は終了させていただいており、
本コンテンツは、バッテリーの取り外し方の参考にしていただくための内容です。
【ご注意】
・3UタイプのSmart-UPS 3000 RM ラックマウント (型番: SU3000RMJ3U) は、販売終了製品で、
販売終了から20年以上経過し、製品のサポートも終了させていただきました。
・交換用バッテリーキット 型番: RBC12Jについても安全のため販売提供を終了いたしました。
・本コンテンツは正しく作業を行っていただくために公開しておりますが、
本機器の保守サービス対象期間(製品サポート期間) は5年です。
耐用年数を超えた機器のご使用は故障のみならず、思わぬ障害につながる可能性があります。
直ちにご使用を中止いただき、お買い替えください。
所有されている機器は出来る限り電源を入れないようにし、製品のご使用を中止してください。
参考: APCブランド製品を新規にご購入いただくと
ご所有のUPSを無料でお引き取りするプログラムを用意しております
Trade-UPS - UPS買い替えプログラム
(バッテリー販売終了について)
安全を考えてUPS本体の耐用年数を超えた製品の使用を控えていただくための
交換用バッテリーの販売終了であることにご理解をいただき、
また、弊社UPSの互換バッテリーと謳った製品の使用によるトラブルに対して、
弊社では一切の対応はできかねることご承知おきください。
【はじめに】
・作業にはバッテリードアを留めるネジの脱着の際にマイナスドライバーが必要となります。
・その他、作業上の注意点 などページ下部に記載していますのでご確認ください。
● 製品外観
本体写真: SU3000RMJ3U 交換用バッテリーキット写真: RBC12J (販売終了)
製品名: Smart-UPS 3000 RM [3U] ラックマウント 製品名: SU3000RMJ3U 交換用バッテリーキット(2個1組)
* 型番: SU3000RMJ3U 交換用バッテリーキット 型番: RBC12J は販売提供を終了いたしました。
* 本製品はバッテリーが手前側と奥側とに分かれて収納されています。2個とも取り外してください。
* Smart-UPS 3000RMには 5Uタイプ(型番: SU3000RMJ), 3Uタイプ(型番: SU3000RMJ3U), 2Uタイプ(型番: SUA3000RMJ2UB)があります。
本コンテンツは 3Uタイプ(型番: SU3000RMJ3U) の内容です。
【バッテリー交換手順】
● バッテリーの取り外し
1. フロントカバーの右サイドに指を入れ、図のようにフロントカバーを開けます。(図1)
図1. フロントドアを開ける
2. フロントカバーを取り外し、バッテリードアが見えるようにします。(図2)
図2. フロントドアを取り除く
3. バッテリードアはプラスネジ 2本で止まっていますので、
ドライバーを使用してネジを外し、バッテリードアを開けます。(図3)
図3. バッテリードアを開ける
4. バッテリーは 2個本体内に装着されています。
まず、手前部のバッテリーコネクターについている白い紐を引いてコネクターを外し、
バッテリーを取り出します。
図4. バッテリー取り外し
5. 奥に配置されているバッテリーも同様に、コネクターについている白い紐を引いてコネクターを外し、
本体から取り出し、手順4の作業と合わせて 2個のバッテリーを取り出します。
本製品はサポート終了となっております。
バッテリーを取り外した本体、UPS本体は正しくご処分いただくようお願いいたします。
参考:
・APCブランドUPSの処分方法
本製品のサポートは終了させていただいており、安全のため交換用バッテリーキットの販売も終了させていただきました。
以下の 6.以降については、参考までに残しているものですが、
バッテリーは装着せず、バッテリーカバーを閉め、UPSのご利用を終了してください。
● 新しいバッテリーの装着
6. 新しいバッテリーをバッテリーコネクターが手前になるように挿入します。
奥まで収納した後バッテリーコネクターをしっかりと接続します。
図5. バッテリーの状態
注意:
・バッテリーは重量物のため、バッテリーの取り外しは注意し作業ください。
・バッテリー接続時にコネクタ部での多少の火花が飛ぶこともありますが、問題はありません。
7. 手順6で 1個目のバッテリーを奥まで装着した後、もう一つのバッテリーを手前側に収納し、
奥のバッテリー同様にバッテリーコネクターをしっかりと接続します。
8. バッテリーのドアを閉じ、ネジを締めた後、フロントカバーを閉じます。
手順は以上です。
----------
【ご注意】
・バッテリーは1個につき約12kgです。重量物ですので取り扱いには十分注意して作業を行ってください。
・本体を運搬する際は機器を水平に保ち移動してください。
・バッテリーの接続を外すと、負荷は停電から保護されなくなります。
・内部保護カバー(バッテリードア) を取りはずした状態においては上部の内部基板に触れないよう注意して作業を行ってください。
・通常、接続中にバッテリー接続部での多少の火花が飛ぶことがございますが、問題はありません。
【使用済みバッテリーについて】
・使用済みバッテリーについては、弊社で承っております。
送料元払い(お客様負担)となりますが、事前の申し込みや処理費用は不要です。
参考: APC UPS 使用済みバッテリー発送方法
なお、本モデルは販売終了から20年以上経過しており、サポートを終了させていただきました。
UPS本体の耐用年数は日本電機工業会による指針にて約5~6年と定義されており、
耐用年数が経過している機器は正常に動作しているものであっても
今後の安定性や信頼性の低下が懸念される時期であることから、
機器を安全に保護していただくため、バッテリー交換ではなく本体をお買い替えください。