{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

Smart-UPS SUAシリーズ UPS本体の通信ポートとUPSアクセサリを併用する場合の注意事項

このページでは、Smart-UPS SUAシリーズでUPS本体の通信ポートと
UPSアクセサリを同時に使用する場合の注意事項について記述しています。

【対象製品】
Smart-UPS SUAシリーズ  : 販売・サポート終了 *1

*1 サポートは、一部ラックマウントタイプの購入から5年以内について継続中


【注意事項】
・ USBポートを使用する場合にはUPSのシリアルポートならびにスマートスロットのアクセサリーカードを使用できません。
・ UPSアクセサリーカードを使用する際には、UPSの通信ポートで使用できるのはシリアルポートに限られます。

Smart-UPS SUAシリーズでは、UPS本体のUSBポートを使用してコンピュータとUSBケーブルで通信する場合には、
UPS本体のシリアルポートの通信が無効になります。
また、USB通信を使用するア場合には、シリアルポートならびに
シリアルポートを介するUPSアクセサリーカードを使用することはできません。

UPSのアクセサリカードを装着するためのスマートスロットは、
通信系統がシリアル通信に属することより、
USB通信を使用する場合には、スマートスロットに装着するUPSアクセサリーカードも
通信が遮断され、無効となります。

UPSアクセサリーカードをご使用になる場合には、コンピューターとの通信にシリアルケーブルで接続する構成でご使用ください。

なお、コンピューターとの通信においてUSB接続からシリアル接続へ変更する場合には、
シリアル通信を有効にするためにUSB接続を解除したうえで、一度UPSのブレインオフ作業が必要です。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: