{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
Smart-UPS RT (SURT, SURTA, SURTDシリーズ) 拡張バッテリーパック増設時の設定方法

Smart-UPS RTシリーズにて拡張バッテリーパックを増設した後、その個数をUPSに反映するための設定方法の説明です。

Smart-UPS RTシリーズで拡張バッテリーを増設した際には、手動でUPSに増設した数を設定していただく必要があります。

なお、拡張バッテリーフレームの追加接続、取り外し作業においては、
UPS本体の電源をOFFにした状態でアース線、バッテリーケーブルの挿抜を行なってください。
フレーム接続後のバッテリーパック交換時にはUPS本体の電源を投入した状態でのホットスワップ(活性挿抜)による交換が可能です。

設定方法には


Network Management Cardをご利用の場合でのネットワーク接続による設定
付属のケーブルを用いてシリアル通信での設定
PowerChute Bussiness Editionを使用しての設定

があります。いずれかの方法にて増設いただきました拡張バッテリーの個数を設定、反映ください。

既にNetwork Management CardもしくはPowerChute Business Editionをご利用されている場合には、
これらよりGUIによる設定が可能なことからシリアルケーブルのターミナル接続と比較し容易に設定可能です。


【設定する際に入力する数値について】

Smart-UPS RTシリーズに関して、機種により拡張バッテリーのカウント方法が異なります。
SURTA , SURT
対象型番
SURTA: SURTA1500XLJ, SURTA2400XLJ
SURT: SURT5000XLJ, SURT7500XLJ, SURT8000XLJ, SURT10000XLJ

設定する個数は本体を1とし、さらに追加する拡張バッテリーパック1台あたり1とカウントして合計値を入力します。
SURT本体のみ
構成
入力するバッテリー個数
1
SURT本体×1台 + 拡張バッテリーパック ×1台
2
SURT本体×1台 + 拡張バッテリーパック ×2台
3

注意: 入力する数値はUPS本体を含めたバッテリーパックの"台数"です、
バッテリーモジュールの本数ではございません。

例:
01
02
SURT5000XLJ (UPS本体)
+ 拡張バッテリーパック ×1台  → " 2 "
SURT5000XLJ (UPS本体)
+ 拡張バッテリーパック ×2台  → " 3 "


SURTD
対象型番
SURTD: SURTD6000RMXLJP3U


SURTD6000RMXLJP3U の 場合
設定する個数は追加する拡張バッテリーパック1台あたり1とカウントして合計値を入力します(本体はカウントしません)。
構成
入力するバッテリー個数
SURTD本体のみ
0
SURTD本体×1台 + 拡張バッテリーパック ×1台
1
SURTD本体×1台 + 拡張バッテリーパック ×2台
2


注意: 入力する数値は拡張バッテリーパックの"台数"です、
バッテリーモジュールの本数ではございません。

例:
03
04
SURTD6000RMXLJP3U (UPS本体)
+ 拡張バッテリーパック ×1台  → " 1 "
SURTD6000RMXLJP3U (UPS本体)
+ 拡張バッテリーパック ×2台  → " 2 "


■設定方法 (3種類)

【Network Management CardにWebアクセスをして設定する場合】

Network Management Cardにブラウザ経由にてアクセスをします。

[Configration ▼] - UPS に移動します。
UPS Configration の画面で " External Batteries " で個数を指定します。
数値をいれたら [Apply]ボタンを押し設定を反映し、右上のLog Offをクリックし終了です。

SURDNMC


(旧画面の場合)
[ UPS ]タブを選択し、 [Configuration] - [general] を選択してください。
表示される設定画面の "External Batteries" に対し、任意の数値を入力してください。
入力後、[Apply] ボタンを押し設定を反映し、右上のLog Offをクリックし終了です。

05

(*) Network Management Cardのファームウェアバージョンがv2.xの場合には
[UPS名] - [Configuration] にて "External Batteries"の項目が表示されます。 こちらに任意の数値を入力してください。
入力後、Applyボタンを押し設定を反映し、Logoutしてください。





【付属ケーブルを用いてUPS本体から変更を行う場合】

コンピュータよりターミナルモードを使用して拡張バッテリーパック数を設定します。
ターミナルモードとは、UPS の詳細設定が可能なキャラクタベースのメニュー選択方式のインターフェイスです。

[本項目の注意事項]
Network Management Card (AP9640J, AP9641J, AP9630J, AP9631J)がUPSに装着されている場合には。
Network Management Cardを抜いて、以下の設定をはじめてください。

* Network Management Card がすでに装着されている場合には、
前項 【Network Management CardにWebアクセスをして設定する場合】の設定を推奨します。

[手順]
1. UPSとコンピュータのComポートを付属のケーブルで結線してください。

2. コンピュータのターミナルプログラムを開きます。 (例: Windowsのハイパーターミナル等 )
ポートの設定は以下の通りです。
# ビット秒 - 2400
# データビット - 8
# パリティ - なし
# ストップビット - 1
# フロー制御  - なし
06

Network Management Card(SURT5000XLJ以上にバンドル)の装着の有無で表示が変わります。

3.以降ではNetwork Management Cardの有無で分け、記述します。

----------------------------------

[ A. Network Management Card を装着している場合の設定 ]

Network Management Cardを装着していない場合は → Bに進んでください

Network Management Cardを抜いて、本体シリアルポートにケーブルを接続し、アクセスします。

A-1. Enter を入力し、メニュー画面を表示します。
American Power Conversion Network Management Card AOS  v2.6
(c) Copyright 2004 All Rights Reserved Smart-UPS & Matrix-UPS APP v2.6
-----------------------------------------------------------------------------
Name : Unknown Date : 01/01/2006
Contact : Unknown Time : 00:00:00
Location : Unknown User : Administrator
Up Time : 0 Days 0 Hours 00 Minutes Stat : P+ N+ A+
Environment : Thresholds Disabled, Contact Alarms Disabled, Relay Disabled
Smart-UPS RT 7500 XL named UPS_IDEN : Off, No Alarms Present

------- Control Console -----------------------------------------------------
1- Device Manager
2- Network
3- System
4- Logout

<ESC>- Main Menu, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log
>1

A-2. Control Consoleのメニューより "1- Device Manager" を選択します。
1 [Enter]

A-3. Device Managerのメニューより "1- UPS名"(例はSmart-UPS RT 7500 XL)を選択します。
1 [Enter]

A-4. Device設定メニューより "3- Configuration" を選択します。
3 [Enter]

A-5 . Configuration設定メニューより "1- Battery" を選択します。
1 [Enter]

A-6. Battery設定メニューより "2- External Batteries" を選択します。
2 [Enter]

Enter the number of external batteries connected to this UPS.
External Batteries : 002


A-7. 拡張バッテリーの任意の個数を入力します。
  • 00x [Enter] (xは適切な数値、 例は001から002に変更する場合の表示)
------- Battery -------------------------------------------------------------

Battery Date : 12/31/05 External Batteries : 001

1- Battery Date : 12/31/05
2- External Batteries:002
3- Accept Changes :Pending

?- Help, <ESC>- Cancel Changes, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log
> 3


A-8. 表示されたBattery設定メニューにて、
A-6で設定した数値が"2- External Batteries"の項目で反映されていることを確認してください。
正しい数値であれば設定を反映するために "3- Accept Changes" を選択します。
ここで、数値が間違っている場合はA-5 "Battery" の設定に戻って設定してください。
問題なければ、3- Accept Changes を選択、3を入力します
3 [Enter]
Attempting to issue command, please wait...

------- Battery -------------------------------------------------------------

Battery Date : 12/31/05 External Batteries : 002

1- Battery Date : 12/31/05
2- External Batteries: 002
3- Accept Changes : Success

?- Help, <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log
>

A-9. "3- Accept Changes" にてSuccessが表示され、
"2- External Batteries"が設定したい数値となってることを確認して、設定完了です。


----------------------------------


[ B. Network Management Cardを装着していない場合の設定 ]

B. Enter を入力し、メニュー画面を表示します。
--------------------------------------------------------------------------------
American Power Conversion (c) Copyright 2003 All Rights Reserved
Firmware revision: 2, compiled June 11, 2004. 15:50
--------------------------------------------------------------------------------
Model : Smart-UPS RT 1500 RM XL Manufactured : 01/01/06
Name : UPS_IDEN Serial Number : YS0000000001
Last battery replacement: 12/31/05 # of battery packs : 001
Battery charge : 100.0% Load : 000.0%
Runtime : 1500 minutes
Input frequency : 50.00 Hz Output frequency : 50.00 Hz
Input voltage : 100.0 VAC Output voltage : 100.0 VAC

-------- Control And Configuration Console -------------------------------------

1- UPS Settings.
2- UPS Control.

?- Help, <ESC>- Logout, <ENTER>- Refresh
> 1


B-1. Control And Configuration Consoleのメニューより "1- UPS Settings." を選択します。
1 [入力]

B-2. UPS Settingsのメニューより "E- Number of battery packs" を選択します。
E [入力]
--------Number of battery packs-------------------

Currently selected: 001
For accurate runtime prediction it is very important that this parameter is set
to the actual number of all battery packs. Enter the total number of battery
packs in the system (including the internal battery) in the range 1...255.
Please do not type fast. Let the UPS echo every character you type in.

> 002

B-3. Number of battery packsのメニューにて拡張バッテリーパックの任意の個数を入力します。
00x [入力] (xは適切な数値)


--------Number of battery packs-------------------

Currently selected: 001
Are you sure you want to change it to : 002 ?

Enter "YES" (uppercase) and then hit Enter key to confirm your selection.
Please do not type fast. Let the UPS echo every character you type in.
Press any other key to Cancel.
> YES

B-4. 上記例は001から002への変更で問題ないかとの確認表示です。この数値で反映を行う場合には
YES [入力] (大文字にて入力をしてください)

The setting has been updated successfully.

Press any key...

B-5. "updated successfully."の表示されると設定終了です。

* 2-Port Interface Expander Card (AP9607)をSmart-Slotに挿入されている場合には本メニュー画面は表示されません。
この場合については下記のPowerChute Business Editionにて設定もしくは2-Port Interface Expander Card (AP9607)を取り外した状態にて設定ください。






【PowerChute Business Editionから変更を行う場合】 (5000VA以下のモデルのみ)

PowerChute Business Editionにて制御する場合ソフトウェア上での変更が可能です

下記は、PowerChute Business Edition v7.xの例です。
PowerChute Business Editionコンソールを立ち上げてください。
[デバイスのプロパティ] → [全般] → [バッテリステータス]を選択して表示される、"バッテリパック数" にて任意の数を設定してください。
※変更後には必ず適用をクリックしてください。

07




注意事項 : 拡張バッテリーの個数を正しく設定していない場合について

拡張バッテリーパックを装着したうえで、その個数を反映しない場合には
1. バックアップ時間は正しく表示(認識)されません。
2. バックアップ時間が正しく認識されないことにより、バッテリー運転時にまだ十分なバッテリー容量が残っているにもかかわらず、
計算上のローバッテリー状態により、シャットダウンプロセスが走る場合があります。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
役立つ可能性のある記事
詳細を見る
製品: