{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

PowerChute Business Edition v8.0.1 対応OS表 [サポート終了バージョン]

本バージョンのサポートは終了いたしました。
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
案内のなかの紹介しているリンクが切れる、ツールの提供の終了があることご承知おきください。


PowerChute Business Edition 8.0.1の対応OSのご案内です。

・特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
・LinuxはOfficial版のOSのみサポート
・特記のないものは32ビット版OSのみサポート
・旧バージョンの対応OSについては、
PowerChute Business Edition v8.0以前 旧バージョンの対応OS表 [販売終了バージョン] を参照してください

(2013年7月19日現在)

PowerChute Business Edition for Windows v8.0.1
  • PDF版OS対応表 (PDF, 41 KB)  for Linux/UNIXと共通です
OSバージョンCPU
Windows Server 2008
Foundation (SPなし、SP2適用済) *2
x64
Enterprise,
Enterprise Server Core,
Standard,
Standard Server Core
(SPなし、SP2適用済) *1 *2 *3
x86/x64
Web Server,
Web Server Server Core *1 *2
x86/x64
Datacenter,
Datacenter Server Core (SP2適用済)
x86/x64
Windows Small Business Server 2008
Standard,
Premium
(SPなし、SP2適用済) *2
x64
Windows Server 2008  R2
Foundation ※2
x64
Datacenter,
Datacenter Server Core,
Enterprise,
Enterprise Server Core,
Standard,
Standard Server Core,
Web Server,
Web Server Core
(SPなし、SP1適用済) *1 *2
x64
Windows Storage Server 2008
Enterprise,
Standard,
Workgroup,
Basic (SPなし、SP2適用済) *2
x86/x64
Windows Storage Server 2008 R2
Enterprise,
Standard,
Workgroup *2
x64
Windows Server 2003 *4
Enterprise,
Standard (SP2適用済) *2
x86/x64
Web Edition (SP2適用済)
x86
Windows Server 2003 R2 *4
Enterprise,
Standard (SP2適用済) *2
x86/x64
Windows Small Business Server 2003
(SP2適用済)
x86
Windows Small Business Server 2003 R2
(SP2適用済)
x86
Windows7 *5
Starter,
Home Premium,
Professional,
Ultimate,
Enterprise  (SPなし、SP1適用済) *2
x86/x64
Windows Vista
Business,
Enterprise,
Ultimate (SP1/SP2適用済) *2
x86/x64
Windows XP *5
Windows XP Professional (SP3適用済)
x86
Windows XP Professional (SP2適用済) *2
x64

・Hyper-Vが有効になっている場合、または、VMware ServerもしくはVMware Workstation等の
VMware Serverを使用するVMwareアプリケーションがインストールされている場合は、
エージェントおよびサーバ・コンポーネントをインストールすることはできません。
また、先にPCBEのコンポーネントがインストールされていた場合には、
エージェントおよびサーバ・コンポーネントのサービスは強制的に停止され、開始することはできません。
・Windows 2000はマイクロソフト社のサポートが終了になっているため、サポートOS対象外とさせていただきました。

*1 Server CoreはAgentのみ対応、Hyper-Vを使用する環境は未サポートです。
*2 x64はAMD64/EM64T対応
*3 Windows Server 2008 にはサービス パック 1(SP1)が初期出荷版から含まれています。
*4 ハードウェアベンダーよりプリインストールOSとして提供されているWindows Server 2003 for Embedded Systemsは、
Windows Server 2003 R2と同一のバイナリーのため、Windows Server 2003 R2に含めて扱います。
なお、Windows EmbeddedはWindows Server 2003 for Embedded Systemsとは異なるOSですのでサポート対象外です。
*5 Windows 7 Professional for Embedded SystemsおよびWindows XP Professional for Embedded Systemsも含みます。



PowerChute Business Edition for Linux/UNIX v8.0.1
  • PDF版OS対応表 (PDF, 41 KB)  * for Windowsと共通です。
OSバージョンCPU
Red Hat Enterprise Linux
AS/ES/WS 4.7&
x86/x64
AS/ES 4.8/4.9
x86/x64
Advanced Platform 5.2/5.3/5.4/5.5 Server
x86/x64
5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/5.7/5.8/5.9
x86/x64
6.0 *1
x86/x64
6.1/6.2/6.3/6.4 *2
x86/x64
Desktop 5.2/5.3 Client
x86/x64
Asianux Server *2
Asianux Server 3
x86/x64
MIRACLE LINUX *3
MIRACLE LINUX v4.0
x86/x64
SuSe Linux
Enterprise Server 9 (SP4適用済)
x86
Enterprise Server 9 (SP2適用済)
x64
Enterprise Server 10  (SP2適用済)
x86/x64
Enterprise Server 11 (SPなし、SP1適用済)
x86/x64
Solaris *4 *5
Solaris 9
SPARC
Solaris 10 *6
x86/x64/SPARC

・仮想化環境がインストールされた環境は未サポートです。
・OSがLinux, Solaris の場合、PowerChute Business Edition のエージェントモジュールのみ対応です。
PowerChute Business Edition のサーバ、コンソールモジュールはWindowsのみ対応です。
対応OSにつきましては上記のPowerChute Business Edition Deluxe for Windows の対応表をご確認ください。
・x64はAMD64/EM64T対応
・シリアル通信のみ対応

*1 Red Hat Enterprise Linux 6.0 x64では、インストール時にdependency errorが出ます。
対処方法についてはこちらのページをご覧ください。
*2 Red Hat Enterprise Linux 6.1 x64では、インストール時にdependency errorが出ます。
対処方法についてはこちらのページをご覧ください。
*3 英語OSでは未サポートです。
*4 SolarisへインストールするにはX-Windowsが必要です。
*5 Solaris については、Solaris Zoneを使用する環境は未サポートになります。
*6 シンプルシグナルの制限事項については
PowerChute Business Edition for Solarisのシンプルシグナルに関する制限事項 をご覧ください。




PowerChute Business Edition JRE Configuration Tool
PowerChute Business Edition JRE Configuration Toolは、PowerChute(R) Business Editionエージェント
及びサーバコンポーネントが使用しているJava Runtime Environment (JRE)をシステムにインストールされているJREに変更するプログラムです。
JRE Configuration Toolは APC製品 各種パッチモジュール・ユーティリティ ダウンロードのリンク よりダウンロード可能です。
JRE Configuration Tool v1.0.0.11
OSJRE
Windows Windows Server 2008 R2 全Edition
Windows Server 2008 SP2適用済み 全Edition
Windows 2000 SP4適用済み 全Edition
Windows 2003 SP2 WEB Edition
Windows 2003 R2 SP2 Small Business Server
Windows Server 2003 R2 SP2適用済み 全Edition
Windows XP Professional SP2/3
Windows Vista SP1/2
Windows 7
JRE 5 update 22
Windows Storage Server 2008 JRE 5 update 19
Windows 2008 Small Business Server
Windows 2008 Foundation
JRE 5 update 18
Linux Red Hat Enterprise Linux 4.8/5.x/6.x
SuSE Enterprise Linux 10 SP2/11
JRE 5 update 22
Solaris Solaris 10 (Intel/SPARC)
Solaris 9 (SPARC)
JRE 5 update 22
上記以外の対応OS JRE 5 update 17
(32ビット版)
* PowerChute Business Edition v8.0.1はJRE 6およびJRE 7には対応しておりません。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: