FAQを参照する
PowerChute Network Shutdown v2.2.3 Standard Edition OS対応表 (サポート終了製品)
PowerChute Network Shutdown 2.2.3 Standard Editionの対応OSのご案内です
本バージョンのサポートは終了いたしました。このページの更新は終了しました。
・ 特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
・ LinuxはOfficial版のOSのみサポート
・ 特記のないものは32ビット版OSのみサポート
・ 旧バージョンの対応OSについては こちら を参照してください
・ LinuxはOfficial版のOSのみサポート
・ 特記のないものは32ビット版OSのみサポート
・ 旧バージョンの対応OSについては こちら を参照してください
(2012年1月23日現在)
PowerChute Network Shutdown v2.2.3 Standard Edition
- PDF版OS対応表 (PDF, 36 KB)
OS | Edition | CPU | JREバージョン | IE 6 | IE 7 | IE 8 | その他 |
PowerChute Network Shutdown 2.2.3a Standard Edition | |||||||
Windows Server 2008 *1 | Foundation (SPなし、SP2適用済) *2 | x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 18 | ○ | ○ | IE9 | |
Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core, WEB Server, WEB Server Core *2 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 | |
Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core, WEB Server, WEB Server Core (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 19 | ○ | ○ | IE9 | ||
Windows Server 2008 R2 *1 | Foundation | x64 | JRE 5.0 Update 18 | ○ | ○ | IE9 | |
Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core, WEB Server, WEB Server Core (SPなし) | x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 19 | ○ | ○ | IE9 | ||
Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core, WEB Server, WEB Server Core (SP1適用済) | x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 6.0 Update 21 | ○ | ○ | IE9 Firefox 3.0, 4.0 | ||
Windows Small Business Server 2008 | Standard, Premium | x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | IE9 | |
Standard, Premium (SP2適用済) | x64 | JRE 5.0 Update 17 JRE 6.0 Update 17 | ○ | ○ | IE9 | ||
Windows Storage Server 2008 | Basic, Workgroup, Standard, Enterprise | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 19 | ○ | ○ | IE9 | |
Windows Storage Server 2008 R2 | Standard, Enterprise | x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 18 | ○ | ○ | IE9 | |
Windows Server 2003 | Enterprise, Standard (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 |
Web Edition (SP2適用済) | x86 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 | |
Windows Server 2003 R2 *3 | Enterprise, Standard (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 |
Windows Small Business Server 2003 R2 | (SP2適用済) | x86 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 |
Windows 2000 | Server, Professional, Adcanced Server (SP4適用済) | x86 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 |
Windows7 | Starter, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 19 | ○ | ○ | IE9 | |
Starter, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate (SP1適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 6.0 Update 29 | ○ | ○ | IE9 Firefox 4.0, 5.0 | ||
Windows Vista | Business, Enterprise, Ultimate (SP無しおよびSP1適用済) *4 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 |
Business, Enterprise, Ultimate (SP2適用済) | x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 19 | ○ | ○ | IE9 | ||
Windows XP | Professional (SP2/SP3適用済) | x86 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 |
Professional (SP2適用済) | x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 | |
PowerChute Network Shutdown 2.2.3 Standard Edition | |||||||
Linux | |||||||
Red Hat Enterprise Linux | AS/ES/WS 4 (〜4.7) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 以降 | ○ | ○ | ○ | IE9 |
AS/ES/WS 4.8 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 19 | ○ | ○ | IE9 | ||
AS/ES/WS 4.9 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 6.0 Update 29 | ○ | IE9 Firefox 8.x | |||
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform, Enterprise Linux Desktop + Workstation 5/5.1/5.2/5.3 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 | |
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.4 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 6.0 Update 07 | ○ | ○ | IE9 | ||
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.5 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 6.0 Update 20 | ○ | ○ | IE9 | ||
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.6 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 6.0 Update 25 | ○ | ○ | IE 9 Firefox 3.6/4.0.1 | ||
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.7 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 6.0 Update 29 | ○ | ○ | IE 9 Firefox 4.x/5.x | ||
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 6.1 *5 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 19 | ○ | IE 9 Firefox 3.6/5.0 | |||
Asianux Server *6 | v 3 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 以降 | ○ | ○ | ||
MIRACLE LINUX *6 | v3.0 | x86 | JRE 5.0 Update 13 以降 | ○ | ○ | ||
v4.0 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 以降 | ○ | ○ | |||
Turbo Linux | Turbo Linux Server 8.0 Server | x86 | JRE 5.0 Update 13 以降 | ○ | ○ | ||
Turbo Linux Server 10 Server | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 以降 | ○ | ○ | |||
SuSe Linux *7 | SuSe Linux Enterprise Server 9 (SP3適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 以降 | ○ | ○ | ○ | IE9 |
SuSe Linux Enterprise Server 10 (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 以降 | ○ | ○ | ○ | IE9 | |
SuSe Linux Enterprise Server 11 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | IE9 | ||
Mac OS X | Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11 | PowerPC, Intel | 1.5.0_07 | Safari 3.0.4 | |||
Mac OS X v10.5, Mac OS X Server v10.5 | PowerPC, Intel | 1.5.0_13 | Safari 3.0.4 | ||||
Mac OS X v10.5.5, Mac OS X Server v10.5.5 | PowerPC, Intel | 1.5.0_13 | Safari 3.1.2 |
・英語OSの場合、ヘルプ画面が文字化けしますので、必要に応じて日本語フォントを入れてください。
・ 仮想化環境がインストールされた環境は未サポートです。仮想化環境ではEnterprise Editionをお使いください。対応仮想化環境については、こちらをご覧ください。
*1 Wndows Server 2008 (R2含む)については、Hyper-Vを使用する環境はサポート対象外です。Hyper-Vを使用する環境では、Enterprise Editionをお使いください。
*2 Windows Server 2008 にはサービス パック 1(SP1)が初期出荷版から含まれています
*3 ハードウェアベンダーよりプリインストールOSとして提供されているWindows Server 2003 for Embedded Systemsは、
Windows Server 2003 R2と同一のバイナリーのため、Windows Server 2003 R2に含めて扱います。
なお、Windows EmbeddedはWindows Server 2003 for Embedded Systemsとは異なるOSですのでサポート対象外です。
*4 SPなしからSP1へのアップグレードインストールを含む
*5 Red Hat Enterprise Linux 6.1 x64では、インストール時にBad ELF Interpreterエラーが出ます。対処方法についてはこちらのページをご覧ください。
*6 英語OSでは未サポートになります
*7 SuSE Linux EnterpriseのService Packについては、Service Packに関する注記がない限り全てのService Packを含む
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: