FAQを参照する
PowerChute Network Shutdown v2.2.3 Enterprise Edition OS対応表 (サポート終了製品)
本バージョンのサポートは終了いたしました。
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
案内中にあるリンク切れやツールの提供が終了している場合にも内容更新はしておりません。
PowerChute Network Shutdown v2.2.3 Enterprise Editionの対応OSのご案内です
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
案内中にあるリンク切れやツールの提供が終了している場合にも内容更新はしておりません。
PowerChute Network Shutdown v2.2.3 Enterprise Editionの対応OSのご案内です
PowerChute Network Shutdown v2.2.3 Enterprise Edition
・特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
・LinuxはOfficial版のOSのみサポート
・特記のないものは32ビット版OSのみサポート
( 2011年5月30日現在)
PowerChute Network Shutdown v2.2.3 Enterprise Edition
OS | Edition | CPU | JREバージョン | IE6 | IE7 | IE8 | Safari | 備考 |
PowerChute Network Shutdown v2.2.3 Enterprise Edition | ||||||||
Windows Server 2008 | Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core *1 | x64 | JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 | 対応仮想化環境: Hyper-V |
Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core (SP2適用済) | x64 | JRE 5.0 Update 17 JRE 5.0 Update 19 | ○ | ○ | IE9 | 対応仮想化環境: Hyper-V | ||
Windows Server 2008 R2 | Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core Web Server, Web Server Core (SPなし) | x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 5.0 Update 19 | ○ | ○ | IE9 | 対応仮想化環境: Hyper-V | |
Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core Web Server, Web Server Core (SP1適用済) | x64 | JRE 5.0 Update 13 JRE 6.0 Update 21 | ○ | ○ | IE9 Firefox 3.0, 4.0 | 対応仮想化環境: Hyper-V | ||
Microsoft Hyper-V Server 2008 | x64 | JRE 5.0 Update 17 JRE 5.0 Update 19 | ○ | ○ | ○ | IE9 | 対応仮想化環境: Hyper-V | |
Windows Server 2008 | Enterprise, Standard *1 | x86/x64 | JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 | 対応仮想化環境: VMware Server 2.0.0 |
Enterprise, Standard (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 19 | ○ | ○ | IE9 | 対応仮想化環境: VMware Server 2.0.0 | ||
Windows Server 2003 R2 | Enterprise, Standard (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 | 対応仮想化環境: VMware Server 2.0.0 |
Enterprise, Standard (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 5.0 Update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 | 対応仮想化環境: VMware Server 1.0.8 | |
PowerChute Network Shutdown v2.2.3 Enterprise Edition | ||||||||
VMware ESX *2* 3 *6 | 2.5.5 | x86 | JRE 5.0 Update 13以降 | ○ | ○ | ○ | IE9 | |
3.0.2, 3.5, 3.5 update 1, 3.5 update 2, 3.5 update 3 | x86 | JRE 5.0 Update 13以降 | ○ | ○ | ○ | IE9 | ||
3.5 update 4 | x86 | JRE 5.0 Update 13以降 | ○ | ○ | IE9 | |||
3.5 update 5 | x86 | JRE 5.0 update 13 JRE 5.0 update 18 | ○ | ○ | IE9 | |||
4.0 | x64 | JRE 5.0 update 13 JRE 5.0 update 17 | ○ | ○ | IE9 | |||
4.0 update 1 | x64 | JRE 5.0 update 13 JRE 5.0 update 17 | ○ | ○ | IE9 | |||
4.0 update 2, 4.1 | x64 | JRE 5.0 update 13 JRE 5.0 update 17 JRE 6.0 Update 16 | ○ | ○ | IE9 | |||
VMware ESXi *6 | 3.5 update 2 | x86 | JRE 5.0 update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 | |
3.5 update 4 | x86 | JRE 5.0 update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 | ||
3.5 update 5 | x86 | JRE 5.0 update 13 JRE 5.0 update 17 | ○ | ○ | IE9 | |||
4.0 *4 | x64 | JRE 5.0 update 13 JRE 5.0 update 17 | ○ | ○ | ○ | IE9 | ||
4.0 update 1 *4 | x64 | JRE 5.0 update 13 JRE 5.0 update 17 | ○ | ○ | IE9 | |||
4.0 update 2, 4.1*4 *5 | x64 | JRE 5.0 update 13 JRE 5.0 update 17 JRE 6.0 Update 16 | ○ | ○ | IE9 | |||
Solaris *7 | Solaris 9 | SPARC | JRE 5.0 Update 13以降 | ○ | ○ | ○ | IE9 | |
Solaris 10 | x86/x64/ SPARC | JRE 5.0 Update 13以降 | ○ | ○ | ○ | IE9 | ||
Windows Server 2008 *8 | Windows Server 2008 Enterprise for Itanium | IA-64 | SDK v1.4.2_16 for IA-64 | ○ | ○ | ○ | IE9 | |
Windows Server 2008 Enterprise for Itanium (SP2適用済) | IA-64 | SDK v1.4.2_19 for IA-64 | ○ | ○ | IE9 | |||
Windows Server 2008 R2 *8 | Windows Server 2008 R2 Enterprise for Itanium | IA-64 | SDK v1.6.0_15 for IA-64 | ○ | ○ | IE9 | ||
Windows Server 2003 | Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition for Itanium-based System (SP2適用済) | IA-64 | SDK v1.4.2_15 for IA-64 | ○ | ○ | ○ | IE9 | |
Windows XP | Professional for Itanium-based System (SP3適用済) | IA-64 | SDK v1.4.2_17 for IA-64 | ○ | ○ | IE9 | ||
Red Hat Enterprise Linux | AS/ES/WS 4 〜 4.7 for Itanium | IA-64 | SDK 1.4.2_15 for IA-64 | ○ | ○ | ○ | IE9 | |
AS/ES 4.8 for Itanium | IA-64 | SDK 1.4.2_19 SDK 1.6.0_16 for IA-64 | ○ | ○ | IE9 | |||
5 for Itanium Advanced Platform 5 for Itanium | IA-64 | SDK 1.4.2_15 for IA-64 | ○ | ○ | ○ | IE9 | ||
5.1/5.2/5.3 for Itanium Advanced Platform 5.1/5.2 for Itanium | IA-6"4 | SDK 1.4.2_16, 17 or 19 for IA-64 | ○ | ○ | ○ | IE9 | ||
5.1/5.2/5.3 for Itanium Advanced Platform 5.3 for Itanium | IA-64 | SDK 1.4.2_19 for IA-64 | ○ | ○ | ○ | IE9 | ||
5.4/5.5 for Itanium Advanced Platform 5.4/5.5 for Itanium | IA-64 | SDK 1.4.2_19 SDK v1.6.0_16 for IA-64 | ○ | ○ | IE9 | |||
SuSe Linux*9 | SuSe Linux Enterprise Server 9 for Itanium | IA-64 | SDK v1.4.2_15 for IA-64 | ○ | ○ | ○ | IE9 | |
SuSe Linux Enterprise Server 10 for Itanium | IA-64 | SDK v1.4.2_15 for IA-64 | ○ | ○ | ○ | IE9 | ||
SuSe Linux Enterprise Server 11 for Itanium | IA-64 | SDK v1.6.0_15 for IA-64 | ○ | ○ | IE9 | |||
HP-UX | HP-UX 11i v2 | PA-RISC | JRE 5.0.10 | ○ | ○ | ○ | IE9 | |
HP-UX 11i v3 | PA-RISC | JRE 5.0.10 | ○ | ○ | ○ | IE9 | ||
HP-UX 11i v2, Itanium | IA-64 | JRE 5.0.08 | ○ | ○ | ○ | IE9 | ||
HP-UX 11i v3, Itanium | IA-64 | JRE 5.0.08 | ○ | ○ | ○ | IE9 | ||
IBM AIX *10 *11 | IBM AIX v5.2 *9 *10 | PowerPC | JRE 5.0 SR 6 | ○ | ○ | ○ | IE9 | |
IBM AIX v5.3 *9 *10 | PowerPC | JRE 5.0 SR 6 | ○ | ○ | ○ | IE9 | ||
IBM AIX v6.1 *9 *10 | PowerPC | J2RE 1.5.0 SR 5a | ○ | ○ | ○ | IE9 |
・英語OSの場合、ヘルプ画面が文字化けしますので、必要に応じて日本語フォントを入れてください。
・対応仮想化環境の表記があるOSでは、仮想化を使用しない場合もサポート対象に含まれます。
*1 Windows Server 2008 にはサービス パック 1(SP1)が初期出荷版から含まれています。
*2 Virtual Centerを動作させるマシンにPCNSをインストールする場合は、そのマシン上で稼動するOSに対応したPCNSを選択してください。
*3 制限事項およびライセンスについてはこちらを参照してください。
*4 ESXi 3.5 Update 4およびそれ以降のバージョンの無償版ESXiは未サポートとなります。
*5 ESXi 4 update 2および4.1でPCNSを使用する場合は、アップデートスクリプトの適用が必要です。
詳細はこちらを参照してください。アップデートスクリプトはダウンロードページより無償ダウンロード可能です。
*6 HA環境では、PowerChute Network Shutdownによるシャットダウンはサポートされていません。
その他の制限事項についてはこちらを参照してください。
*7 Solaris については、Solaris Zoneを使用する環境は未サポートになります。
*8 Hyper-VはItanium(IA64)システムには対応していません。
*9 SuSE Linux EnterpriseのService Packについては、Service Packに関する注記がない限りすべてのService Packを含む。
*10 AIXでサポートされている言語 (Language) はJapanese(PC) IBM-943のみとなり、Japanese UTF-8 及びJapanese(EUC) IBM-eucJPはサポートされません。
*11 AIXのVIOS、LPAR環境(仮想環境)は未サポートとなります。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: