FAQを参照する
Smart-UPS RTシリーズ 警告音設定について
Smart-UPS RTシリーズの警告音 (アラーム音)の設定, 解除方法に関して記述しています。
【対象製品】
Smart-UPS RTシリーズ (販売終了)
対象型番:
SURTA1500XLJ, SURTA2400XLJ
SURT5000XLJ, SURT7500XLJ, SURT8000XLJ, SURT10000XLJ
【内容】
Smart-UPS RTシリーズでは、UPS電源管理ソフトウェア(PowerChute等)、UPSアクセサリ(Network Management Card 等)で
警告音の設定を無効にすることが可能です。
警告音設定を無効 (Never)とすることで、内部故障以外の全てのイベント発生に対して、
警告音は無効となり一切の警告音を発しない仕様となります。
[ご注意]
警告音の有無の設定は可能ですが、警告音は有効な状態把握の手段であることから、無効(Never) にしないことを推奨いたします。
【設定項目】(Network Management Cardの場合)
Network Management Card 2はファームウェアにより、
ユーザーインターフェイスのデザインが異なります。
v6.x以降 設定個所:
[Configuration] タブ → [UPS] の画面にて
"Audible Alarm" より "Audible Alarm "の項目にて警告音を設定可能です。
v3.xまで 設定個所:
[UPS] タブ "Configuration" - "general" より "Audible Alarm "の項目にて警告音を設定可能です。
【選択項目とその内容について】
At Power failer (デフォルト): | 電源障害時(バッテリ運転)に警告音を発します。[* 推奨設定] |
Mute Alarm: | 電源障害時(バッテリ運転)について、Low Batteryになるまで警告音を発しない設定です。 |
Never: | 電源障害時(バッテリ運転)の警告音は解除されますが、内部故障の場合の警告音は解除できません。 |
警告音の種類についてはマニュアルを参照ください。