FAQを参照する
バッテリー交換手順 APC RS (BR1200LCD-JP) : サポート終了製品
APC RS 1200 (型番: BR1200LCD-JP) のバッテリー交換手順について説明します。
【ご注意】
サポート期間が終了した製品です、
安全のために後継機種に新規お買い替えください。
APC RS 1200 (型番: BR1200LCD-JP) は2011年をもって販売終了し、製品サポートも終了させていただきました。
交換用バッテリーキットの型番: APCRBC109Jは、引き続きご購入いただけますが、
本製品のサポート期間はご購入日から5年です。この製品サポート期間は設計上の標準使用期間とお考えいただき、
特別な事情がない場合には、USPのご使用を中止し、製品をお買い替えくださるようお願いいたします。
参考: APC UPS 後継機種型番一覧
後継機種は、BR1200S-JP です。
APCブランド製品を新規にご購入いただくと
ご使用中のUPSを無料でお引き取りするプログラムを用意しております
Trade-UPS - UPS買い替えプログラム
また、バッテリー交換された場合にもご使用されるなかで
製品の動作に不調、異常があった場合には製品故障が疑われますので、製品のご使用を中止してください。
【はじめに】
APC RS 1200 (型番: BR1200LCD-JP) の交換用バッテリーキットは 型番: APCRBC109J です。あらかじめご用意ください。
作業中はUPS本体を倒しますので、あらかじめ負荷機器ならびにUPS本体の電源を切り、
負荷機器のコンセントを抜いたうえで作業を開始してください。
● 製品外観
本体写真: BR1200LCD-JP 製品名: APC RS 1200 | バッテリー写真: APCRBC109J BR1200LCD-JP 交換用バッテリーキット |
【バッテリー交換手順】
● バッテリーの取り外し
1. UPS本体に接続された機器をすべて取り外したのち、電源を切って商用電源からUPSの入力ケーブルを抜きます。
UPSを完全にオフにしたのち、 上下逆になるようにひっくり返し底面のカバーをあけます。
2. UPSを横に倒し、バッテリー引き出し、バッテリーパックのプラス(+)端子に接続してある赤いケーブルを外します。
同じくマイナス(-)端子に接続してある黒いケーブルを取り外して、バッテリーを取り出します。
3. 前面パネルの電源ボタンを2~3回押し、装置内部にたまっている電気を放電させます。
電源ボタンを押した際に電子音がなる場合がありますが問題ございません。
● 新しいバッテリーの装着
4. 新しいバッテリーをバッテリー挿入口に用意し、黒いケーブルのマイナス(-)端子、赤いケーブルのプラス(+)端子のコネクターを
それぞれしっかりバッテリーの端子に接続したうえで、バッテリーをゆっくりと本体内部に押し込みます。
5. バッテリーカバーを取付けます。
バッテリー交換手順は以上となります。交換後のバッテリーは、8時間以上充電してからご使用ください。
UPS本体のコンセントに商用電源が来ていれば、電源オフ時でもバッテリーの充電を開始します。
----------
【ご注意】
・バッテリーは約6kgございます。重量物ですのでバッテリーの取り扱いには十分注意して作業を行ってください。
・運搬時は機器を水平に保ち移動してください。
・通常、接続中にバッテリー接続部での多少の火花が飛ぶことがございますが問題はありません。
【交換後の使用済みバッテリーについて】
・交換後の使用済みバッテリーについては、弊社で承っております。
送料元払い(お客様負担)となりますが、事前の申し込みや処理費用は不要です。
購入したバッテリーキットの梱包箱は捨てずに取り外したバッテリーの送付時にご利用ください。
参考: APC UPS 使用済みバッテリー発送方法
なお、本モデルは販売終了から10年以上経過しており、サポートを終了させていただきました。
UPS本体の耐用年数は日本電機工業会による指針にて約5~6年と定義されており、
耐用年数が経過している機器は正常に動作しているものであっても今後の安定性や信頼性の低下が懸念される時期であることから、
次回バッテリー交換の際には、機器を安全に保護していただくためバッテリー交換ではなく本体をお買い替えください。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: