{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

PowerChute Business Edition v9.0.1 対応OS表 [サポート終了バージョン]


【はじめに】
本バージョンのサポートは終了いたしました。
参考情報として公開しているもので、本コンテンツ内容の更新予定はございません。
ツールの提供の終了、紹介しているリンクが切れる場合があることご承知おきください。


・ 特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
・ LinuxはOfficial版のOSのみサポート
・ 特記のないものは32ビット版OSのみサポート
・ v8.0.1の対応OSについて: PowerChute Business Edition v8.0.1 対応OS表 [サポート終了バージョン]
それ以前のバージョンの対応OSについて: PowerChute Business Edition v8.0以前 旧バージョンの対応OS表 [販売終了バージョン]
(2016年6月17日時点)

PowerChute Business Edition for Windows v9.0.1

OS
バージョン
CPU
Windows Server 2012

Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core
Foundation Server

x64
Windows Storage Server 2012
Standard,
Workgroup
x64
Windows Server 2012 Essentials
x64
Windows Server 2012 R2
Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core,
Foundation Server
x64
Windows Server 2012 R2 Essentials
x64
Windows Storage Server 2012 R2
Workgroup,
Standard
x64
Windows Server 2008
Standard,
Enterprise,
Datacenter,
WEB Server (SP2適用済) *1
Server Core Datacenter (SP2適用済)
x86/x64
Windows Small Business Server 2008 (SP2適用済)
Foundation (SP2適用済)
x64
Windows Storage Server 2008
Enterprise,
Standard,
Workgroup,
Basic
(SP2適用済)
x86/x64
Windows Server 2008  R2
Standard,
Enterprise,
Datacenter,
WEB Server (SPなし、SP1適用済) *1
Server Core Standard,
Server Core Standard Datacenter  (SPなし、SP1適用済) *1
Foundation (SPなし、SP1適用済)
x64
Windows Storage Server 2008 R2
Enterprise,
Standard,
Workgroup,
Basic (SPなし、SP1適用済)
x64
Windows HPC Server 2008 R2
(SP1適用済)
x64
Windows Small Buisiness Server 2011
Essentials,
Standard (SPなし、SP1適用済)
x64
Windows Server 2003 *3
Standard, Enterprise (SP1/SP2適用済)
x86/x64
Web Edition (SP2適用済)
x86
Windows Server 2003 R2 *3
Standard,
Enterprise (SP2適用済)
x86/x64
Windows Small Business Server 2003 R2 (SP2適用済)
x86
Windows 8.1
Windows 8,
Windows 8 Pro,
Windows 8 Enterprise
x86/x64
Windows 8
Windows 8,
Windows 8 Pro,
Windows 8 Enterprise
x86/x64
Windows 7 *4
Professional,
Enterprise,
Ultimate
(SPなし、SP1適用済) *2
x86/x64
Windows Vista
Business,
Enterprise,
Ultimate
(SP2適用済) *2
x86/x64

・PowerChute Business Edition v9.0.1では、ネットワークが有効でない場合にサーバコンポーネントのインストールが
中止されるという問題があります。
・Hyper-Vが有効になっている場合、または、VMware ServerもしくはVMware Workstation等のVMware Serverを使用する
VMwareアプリケーションがインストールされている場合は、エージェントおよびサーバ・コンポーネントを
インストールすることはできません。また、先にPCBEのコンポーネントがインストールされていた場合には、
エージェントおよびサーバ・コンポーネントのサービスは強制的に停止され、開始することはできません。
・ Service Packについては記載のもののみ対応。
・ JRE 7に対応するには、JRE Configuration Tool v1.0.0.11を使用してください。
JRE 7 Update 13/JRE 1.7.0_76対応。

*1 Server CoreはAgentのみ対応。Hyper-Vを使用する環境は未サポート。
*2 x64はAMD64/EM64T対応
*3 ハードウェアベンダーよりプリインストールOSとして提供されているWindows Server 2003 for Embedded Systemsは、
Windows Server 2003 R2と同一のバイナリーのため、Windows Server 2003 R2に含めて扱います。
なお、Windows EmbeddedはWindows Server 2003 for Embedded Systemsとは異なるOSのためサポート対象外です。
*4 Windows 7 Professional for Embedded Systemsも含む。

PowerChute Business Edition for Linux/UNIX v9.0.1

OS
バージョン
CPU
Red Hat Enterprise Linux
5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11
x86/x64
6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 *2
x86/x64
7.0 *1
x86/x64
SuSE Linux
SuSE Linux Enterprise Server 11  (SPなし、SP1/SP2適用済)
x86/x64
Solaris *2 *3
Solaris 10 update 9
SPARC, x86

・ 仮想化環境がインストールされた環境は未サポートです。
・ OSがLinux, Solaris の場合、PowerChute Business Edition のエージェントモジュールのみ対応です。
PowerChute Business Edition のサーバ、コンソールモジュールはWindowsのみ対応です。
対応OSにつきましては上記のPowerChute Business Edition Deluxe for Windows の対応表をご確認ください。
・ x64はAMD64/EM64T対応
・ シリアル通信のみ対応
・ JRE 7に対応するには、JRE Configuration Tool v1.0.0.11を使用してください。JRE 7 Update 13/JRE 1.7.0_76対応。


*1 インストール時にdependency errorが出ます。
*2 SolarisへインストールするにはX-Windowsが必要です。
*3 Solaris については、Solaris Zoneを使用する環境は未サポートです。



JRE / JRE Configuration Tool
PowerChute Business Edition JRE Configuration Toolは、PowerChute(R) Business Editionエージェント及び
サーバコンポーネントが使用しているJava Runtime Environment (JRE)をシステムにインストールされているJREに
変更するプログラムです。
JRE Configuration Tool*1 v1.0.0.11
JRE *2 JRE 1.6.0_19 (PCBE標準)
JRE 1.6.0_30
JRE 1.7.0_13
JRE 1.7.0_76
JRE 8.0 (全てのパッチアップデート)

*1 PowerChute Business Edition JRE Configuration Toolは、PowerChute(R) Business Editionエージェント及び
サーバコンポーネントが    使用しているJava Runtime Environment (JRE)をシステムにインストールされているJREに
変更するプログラムです。
*2 全ての対応OSに適用

Schneider Electric 日本

添付

OS_compatibility_PCBE901.pdfOS_compatibility_PCBE901.pdf [60.46 KB]
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: