シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) ディスプレイ メニュー [Logs・ログ] Advancedモード

Smart-UPS LCD シリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズのディスプレイ インターフェースのメニュー、
"Advancedモード"で表示されるLogs (ログ)の項目についての説明です。

Menu Typeにて "Advanced" に設定されている場合での表示項目の説明となります。
Logs (ログ)で、Xfer Event (キリカエ イベント) にて過去10件のバッテリー運転や出力停止、
セルフテストの実行とその解除理由、Fault Eventで故障理由の記録が確認可能です。

メインメニューから前面パネルの操作ボタンの上下キーで、Logs (ログ)をエンターキーにて選択、
∨キーにて各項目の状態が以下の順に表示されます。

0102
SMT, SMXシリーズの LCD, 操作ボタン配置SMT1200RMJ1Uの LCD, 操作ボタン配置

03
項目
表示例 (英語)
表示例 (日本語)
内容
切り替えイベント Xfer Events 1:
xxxxx
キリカエ イベント 1:
xxxxx
バッテリー切替イベント内容
故障イベント Fault Events 1:
xxxxxx
コショウ イベント1:
xxxxx
故障イベント内容


【主な切り替えイベント (Xfer Event) 】
イベント表示 イベント内容
[作動理由]
Self Test (セルフテスト)
セルフテストにおけるバッテリー運転
Local UI Command (ローカルUI コマンド) フロントパネルスイッチによる出力停止、リブート等
Protocol Command (プロトコルコマンド) PowerChute, Network Management Cardの操作よる切り替え
Distorted Input (ニュウリョクヒズミ) 入力電源波形の歪み検出してのバッテリー運転
Rate Of Change (シュンジヘンドウ) 短時間電圧変化を検出してのバッテリー運転
[解除理由]
Test Ended (テスト シュウリョウ) セルフテスト終了のオンライン運転
Acceptable Input (Input カイフク) 入力電源の正常性確認後のオンライン運転
Error Cleared (エラークリア) 障害復旧を検出してのオンライン運転への切り替え

【備考】
・UPSでは常時、入力電源の波形等から電源異常を検知し、瞬時にバッテリ運転に切り替わり負荷機器を電源保護します。
一般的な"停電"についてもUPS上では電源が途絶えてから切り替わるのではなく、
瞬間的なDistorted Input (入力波形歪み)、Rate Of Change (瞬時電圧変動)において切り替わり、ログとして記録されます。

・最新のログはXfer Events 1、Fault Events 1(キリカエ イベント 1、コショウ イベント1)に記録され、
最大10個ロギングされます。
記録上はXfer Events 10、Fault Events 10となります。
11個目のログは、1個目にロギングされ10個目のログから削除されていきます。



・ メインメニュー
Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) ディスプレイ メニュー [Main・メイン]

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群:
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
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.