FAQを参照する
PowerChute Network Shutdown v3.0 Standard Edition 対応OS表 [サポート終了製品]
本バージョンのサポートは終了いたしました。
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
紹介先のリンク切れやツールの提供が終了している場合にも内容更新はしておりません。
PowerChute Network Shutdown v3.0 Standard Editionの対応OSのご案内です
・ 特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
・ LinuxはOfficial版のOSのみサポート
・ 特記のないものは32ビット版OSのみサポート
(2014年1月29日現在)
PowerChute Network Shutdown v3.0 Standard Edition
クライアント・ブラウザ |
OS | Edition | CPU | JRE バージョン*6 | IE7 | IE8 | IE9 | Firefox | その他 |
Windows Server 2008 *1 | Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core, (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | |
Windows Small Business Server 2008 | Standard, Premium | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 25 | ○ | ○ | ○ | 4, 5, 7 | |
Windows Server 2008 R2*7 | Foundation (SPなし、SP1適用済) | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 29 JRE 6.0 Update 30 | ○ | ○ | 4,5,7,10 | ||
Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core, WEB Server, WEB Server Core (SPなし) | x64 | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | ||
Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core, WEB Server, WEB Server Core (SP1適用済) | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 25 | ○ | ○ | ○ | 4, 7 | ||
Storage Server (SP1適用済) | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 31 | ○ | ○ | 5, 7, 9, 10, 11 | |||
Windows Small Business Server 2011 *2 | Essentials, Standard | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 25 | ○ | ○ | 5, 7 | ||
Windows Server 2003 | Enterprise, Standard Web Edition (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 25 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | |
Small Business Server 2003 | x86 | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | ||
Windows Server 2003 R2 *3 | Enterprise, Standard Web Edition Small Business Server (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | |
Windows 7*4 | Professional, Enterprise, Ultimate (SP1適用済) | x86/x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 29 | ○ | ○ | ○ | 4, 5, 7 | |
Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.5 | x86/x64 | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | |
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.6 | x86/x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 29 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | ||
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.7 | x86/x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 31 | ○ | ○ | 7, 9, 10 | |||
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.8 | x86/x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 7.0 Update 4 | ○ | ○ | 5, 6, 12 | |||
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.9 | x86/x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 7.0 Update 17 | ○ | ○ | 5, 6, 18 | IE 10, Chrome | ||
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 6.0 | x86/x64 | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 5, 7 | ||
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 *5 | x86/x64 | JRE 6.0 Update 20, 24, 26, 30 JRE 7.0 Update 5, 17 | ○ | ○ | 3, 5, 7, 9, 10, 15, 18 | IE 10, Chrome | ||
Oracle | Oracle Linux 5.6 (Unbreakable Enterprise Kernel, Red Hat Compatible Kernel) | x86/x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 25 | ○ | ○ | 3, 4, 7 | ||
Oracle Linux 6.0 (Unbreakable Enterprise Kernel) | x64 | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | 3, 4, 7 | |||
Oracle Linux 6.0 (Red Hat Compatible Kernel) | x86/x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 25 | ○ | ○ | 3, 4, 7 | |||
Turbo Linux | Turbo Linux Server 10 Server | x64 | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | |
SuSe Linux | SuSe Linux Enterprise Server 11 (SPなし、SP1適用済) | x86/x64 | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 5, 7 | |
Mac OS X | Mac OS X v10.6.7 | x64 | JRE 1.6.0_24 for MacOS X | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | Safari 4.0, 5.0 |
・ 英語OSの場合、ヘルプ画面が文字化けしますので、必要に応じて日本語フォントを入れてください。
・ 仮想化環境がインストールされた環境は未サポートです。仮想化環境ではEnterprise Editionをお使いください。
対応仮想化環境についてはこちらをご覧ください。
*1 Windows Server 2008については、Hyper-Vを使用する環境はサポート対象外です。
Hyper-Vを使用する環境では、対応仮想化環境については、Enterprise Editionの対応表をご覧ください。
*2 アンインストールが正常に行われない既知の問題があります。詳細はこちらをご覧ください。
*3 ハードウェアベンダーよりプリインストールOSとして提供されているWindows Server 2003 for Embedded Systemsは、
Windows Server 2003 R2と同一のバイナリーのため、Windows Server 2003 R2に含めて扱います。
なお、Windows EmbeddedはWindows Server 2003 for Embedded Systemsとは異なるOSですのでサポート対象外です
*4 Windows 7 Professional for Embedded Systemsも含む。
*5 Red Hat Enterprise Linux 6.1 x64では、インストール時にBad ELF Interpreterエラーが出ます。
対処方法についてはこちらのページをご覧ください。
*6 JREバージョンによってはインストール後Web UIが表示できない問題があります。
サポートページ「PowerChute Network Shutdown v3.0/3.0.1をインストール後、Web UIが表示できない」をご覧ください。
*7 サービスパック1 (SP1)未適用の Windows Server 2008 R2 Coreおよび Hyper-V Server 2008 R2で、
WEB UI画面の表示に時間がかかる問題があります。詳細については、こちらのページを参照してください。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: