FAQを参照する
PowerChute Network Shutdown v3.0 Enterprise Edition OS対応表 (サポート終了製品)
本バージョンのサポートは終了いたしました。
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
リンク切れやツールの提供が終了している場合にも内容更新はしておりません。
PowerChute Network Shutdown v3.0 Enterprise Editionの対応OSのご案内です
PowerChute Network Shutdown v3.0 Enterprise Edition
・ 特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
・ LinuxはOfficial版のOSのみサポート
・ 特記のないものは32ビット版OSのみサポート
・ 旧バージョンの対応OSについては こちら を参照してください
・ 特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
・ LinuxはOfficial版のOSのみサポート
・ 特記のないものは32ビット版OSのみサポート
・ 旧バージョンの対応OSについては こちら を参照してください
( 2014年4月14日現在)
PDF版OS対応表 (PDF, 91 KB) OS | Edition | CPU | JRE バージョン *12 | IE7 | IE8 | IE9 | Firefox | その他 | 備考 |
PowerChute Network Shutdown 3.0 Enterprise Edition | |||||||||
Windows Hyper-V Server 2008 | Hyper-V Server 2008 (SP2適用済) Hyper-V Server 2008 R2 (SPなし) | x64 | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | ||
Hyper-V Server 2008 R2 (SP1適用済) | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 25 | ○ | ○ | ○ | 4, 7 | |||
Windows Server 2008 | Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core, (SP2適用済) | x86/x64 | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | 対応仮想化環境: Hyper-V | |
Windows Server 2008 R2 | Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core, WEB Server, WEB Server Core (SPなし) *13 | x64 | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | 対応仮想化環境: Hyper-V | |
Datacenter, Datacenter Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Standard, Standard Server Core, WEB Server, WEB Server Core (SP1適用済) | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 25 | ○ | ○ | 4, 7 | 対応仮想化環境: Hyper-V | |||
VMware ESX *1 *2 *4 | 4.0 update 2 | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 29 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | ||
4.0 update 4 | x64 | ○ | ○ | 3, 4, 7 | |||||
4.1, 4.1 update 1 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | |||||
4.1 update 2 | x64 | ○ | ○ | 4, 5, 7, 8 | |||||
VMware ESXi *1 *2 *3 *4 | 4.0 update 2 | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 29 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | vMA 4.0, 4.1*6 | |
4.0 update 4 | x64 | ○ | ○ | 4, 5, 7, 8 | vMA 4.0, 4.1*6 | ||||
4.1, 4.1 update 1 | x64 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | vMA 4.0, 4.1*6 | |||
4.1 update 2 | x64 | ○ | ○ | 4, 5, 7, 8 | vMA 4.0, 4.1*6 | ||||
4.1 update 3 | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 7.0 Update 5 | 6, 7, 8, 11 | IE 10 Chrome | vMA 4.1*6 | ||||
5.0 *5 | x64 | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | ○ | 6、7、8 | vMA 5.0.0 | ||
5.0 update 1 *5 | x64 | JRE 6.0 Update 24/31 JRE 7.0 Update 4/5/11 | ○ | ○ | 6, 7, 8, 11 | vMA 5.0.0 vMA 5.0.0.1*6 | |||
5.0 update 2 *5 | 16 | IE 10 Chrome | vMA 5.0.0.2*6 | ||||||
5.0 update 3 *5 | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 7.0 Update 45 | 25, 26 | IE 11 Chrome | vMA 5.0.0.2*6 | ||||
5.1 *5 | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 31 JRE 7.0 Update 7 | 6, 7, 8, 11 | IE 10 Chrome | vMA 5.1*6 | ||||
5.1 update 1 *5 | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 7.0 Update 21, 51 | 6, 7, 8, 11, 19 | IE 10, 11 Chrome | vMA 5.1, 5.5*6 | ||||
Oracle Solaris | Solaris 10 | x86/SPARC | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | ○ | 7 | 対応仮想化環境: Solaris Zone | |
Solaris 11 | SPARC | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 30 | ○ | ○ | 8, 9 | 対応仮想化環境: Solaris Zone | |||
Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.5 | x64 | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | 対応仮想化環境: KVM | |
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.6 | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 25 | ○ | ○ | 3, 4, 7 | 対応仮想化環境: KVM | |||
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.7 | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 6.0 Update 31 | ○ | ○ | 7, 9, 10 | 対応仮想化環境: KVM | |||
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.8 | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 7.0 Update 4 | ○ | ○ | 5, 6, 12 | 対応仮想化環境: KVM | |||
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 5.9 | x64 | JRE 6.0 Update 24 JRE 7.0 Update 17 | ○ | ○ | 5, 6, 18 | IE 10 | 対応仮想化環境: KVM | ||
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 6.0 | x64 | JRE 6.0 Update 24 | ○ | ○ | ○ | 3, 4, 7 | 対応仮想化環境: KVM | ||
Red Hat Enterprise Linux, Enterprise Linux Advanced Platform 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 *8 | x64 | JRE 6.0 Update 20, 24, 26, 30 JRE 7.0 Update 5, 17 | ○ | ○ | 3, 5, 7, 9, 10, 15, 18 | IE 10, Chrome | 対応仮想化環境: KVM | ||
Oracle | Oracle VM Server 2.2, 2.2.1*9 | x64 | JRE 1.5.0_18 | ○ | ○ | ○ | 4, 7 | Oracle VM Server | |
HP-UX | HP-UX 11i v3, Itanium | IA-64 | JRE 6.0.8 for HP-UX | ○ | 3, 7 | ||||
IBM AIX | IBM AIX v6.1*10 *11 | PowerPC | AIX 1.6.0 SR8FP1 | ○ | 3, 7 |
・英語OSの場合、ヘルプ画面が文字化けしますので、必要に応じて日本語フォントを入れてください
・対応仮想化環境の表記があるOSでは、仮想化を使用しない場合もサポート対象に含まれます。
・ Citrix XenServerにはStandard Editionを使用してください。詳細はこちらをご覧ください。
*1 Virtual Centerを動作させるマシンにPCNSをインストールする場合は、そのマシン上で稼動するOSに対応したPCNSを選択してください。
*2 制限事項およびライセンスについてはこちらを参照してください。
*3 ESXi 3.5 Update 4およびそれ以降のバージョンの無償版ESXiは未サポートとなります。詳細はこちらをご覧ください。
*4 HA環境およびFT環境では、PowerChute Network Shutdownによるシャットダウンはサポートされていません。 その他の制限事項についてはこちらを参照してください。
*5 ESXi 5.0でPCNSを使用する場合は、アップデートスクリプトの適用が必要です。詳細はこちらを参照してください。アップデートスクリプトはダウンロードページより無償ダウンロード可能です。
*6 vMA5.0.0.1で使用する場合はこちらのページを参照してください。
*7 HA環境では、PowerChute Network Shutdownによるシャットダウンはサポートされていません。
*8 Red Hat Enterprise Linux 6.1 x64では、インストール時にBad ELF Interpreterエラーが出ます。対処方法についてはこちらのページをご覧ください。
*9 Oracle VM Server 2.2で使用する際の注意事項については、こちらのページを参照してください。
*10 AIXでサポートされている言語 (Language) はJapanese(PC) IBM-943のみとなり、Japanese UTF-8 及びJapanese(EUC) IBM-eucJPはサポートされません。
*11 AIXのVIOS、LPAR環境(仮想環境)は未サポートとなります。
*12 JREバージョンによってはインストール後Web UIが表示できない問題があります。サポートページ「PowerChute Network Shutdown v3.0/3.0.1をインストール後、Web UIが表示できない」をご覧ください。
*13 サービスパック1 (SP1)未適用の Windows Server 2008 R2 Coreおよび Hyper-V Server 2008 R2で、WEB UI画面の表示に時間がかかる問題があります。詳細については、こちらのページを参照してください。
・対応仮想化環境の表記があるOSでは、仮想化を使用しない場合もサポート対象に含まれます。
・ Citrix XenServerにはStandard Editionを使用してください。詳細はこちらをご覧ください。
*1 Virtual Centerを動作させるマシンにPCNSをインストールする場合は、そのマシン上で稼動するOSに対応したPCNSを選択してください。
*2 制限事項およびライセンスについてはこちらを参照してください。
*3 ESXi 3.5 Update 4およびそれ以降のバージョンの無償版ESXiは未サポートとなります。詳細はこちらをご覧ください。
*4 HA環境およびFT環境では、PowerChute Network Shutdownによるシャットダウンはサポートされていません。 その他の制限事項についてはこちらを参照してください。
*5 ESXi 5.0でPCNSを使用する場合は、アップデートスクリプトの適用が必要です。詳細はこちらを参照してください。アップデートスクリプトはダウンロードページより無償ダウンロード可能です。
*6 vMA5.0.0.1で使用する場合はこちらのページを参照してください。
*7 HA環境では、PowerChute Network Shutdownによるシャットダウンはサポートされていません。
*8 Red Hat Enterprise Linux 6.1 x64では、インストール時にBad ELF Interpreterエラーが出ます。対処方法についてはこちらのページをご覧ください。
*9 Oracle VM Server 2.2で使用する際の注意事項については、こちらのページを参照してください。
*10 AIXでサポートされている言語 (Language) はJapanese(PC) IBM-943のみとなり、Japanese UTF-8 及びJapanese(EUC) IBM-eucJPはサポートされません。
*11 AIXのVIOS、LPAR環境(仮想環境)は未サポートとなります。
*12 JREバージョンによってはインストール後Web UIが表示できない問題があります。サポートページ「PowerChute Network Shutdown v3.0/3.0.1をインストール後、Web UIが表示できない」をご覧ください。
*13 サービスパック1 (SP1)未適用の Windows Server 2008 R2 Coreおよび Hyper-V Server 2008 R2で、WEB UI画面の表示に時間がかかる問題があります。詳細については、こちらのページを参照してください。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: