FAQを参照する
Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) オンライン状態のLCDパネル表示内容
Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズのUPSの液晶ディスプレイのオンライン運転中の表示項目の説明です。
オンライン運転中の表示項目は、選択したメニュータイプ (Standard / Advanced) により異なります。
消灯、非表示になります。 |
Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズのLCDパネルに表示される通常時の情報内容を以下に説明します。
● Standard モード
Standardモードでは単一表示画面にて状態を表示します。
上段: 接続されている負荷の容量 (UPSの最大出力に対する接続されている負荷消費電力の割合) 下段: バッテリーの充電率を数値とバーで表示します 左記のバー表示画面であれば、 メニュータイプにStandardを選択されていることがわかります。 |
● Advanced モード
Advancedモードでは、数秒おきに画面が切り替わり、下記の順にて各種情報を表示します。
" 運転モード ", " 効率 " を表示します。 運転モードとして、 On Utility (商用電源供給・オンライン運転), On Battery (バッテリー運転) を表示ます。 オンライン運転の状態で、 Green (グリーンモード), AVR (電圧補正)が機能している場合には その表示が追加されます。 左記の図の例では、オンライン運転でグリーンモード状態, 効率95%を示します。 | |
↓ | |
入力電源・出力電源の" 電圧(V) ", " 周波数(Hz) " を表示します。 On Utility (商用電源供給・オンライン運転), の場合には 基本的に入出力 (InputとOutpu) は同じ数値で、 AVR (電圧補正機能)が作動中は、出力は電圧を補正したものになることから、 入力電圧に対し、出力電圧はより100Vに近い値が表示されます。 | |
↓ | |
接続されている負荷の "消費電力" の表示です。 上段: 有効電力(W) と UPSの最大出力に対する負荷の割合、 下段: 皮相電力(VA) と 割合ならびに 電流値(A) を表示します。 WとVAについて、それぞれ100%を超えないよう接続してください。 | |
↓ | |
上段: バッテリー充電率 下段: 推定ランタイム 推定ランタイムは、バッテリー運転に切り替わった場合の予想される バックアップ時間の目安表示時間です。 この値は接続されている負荷の消費電力とバッテリーの充電率で変化します。 左記の例は、バッテリー充電は100%(満充電)、 バッテリー運転に切り替わった際に予想される連続バッテリーバックアップ時間が 45分と表示されている状態です。 | |
↓ | |
前回の"バッテリー運転切り替え理由"の表示です。 左記の例は、自動セルフテストにより バッテリー運転が実行、終了したことを示します。 |
【注意】
3.の消費電力について、特にコンピューター等は消費電力が大きく変動することから
コンピューターのアイドル, 平常時の処理状態での消費電力にかかわらず、
負荷機器の電源ユニットの最大出力の合計がUPSの最大出力を超えないように接続ください。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: