{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

Smart-UPS LCD SMT RM 1Uモデル (SMT750RMJ1U, SMT1K2RJ1U) 付属ネジの取り付け方法

SMT750RMJ1U, SMT1K2RJ1U, SMT1200RMJ1Uの付属のネジと本体ネジ穴の形状に関して記述しています

【対象製品】
Smart-UPS LCD SMTシリーズ 1Uモデル

型番:  SMT750RMJ1U
SMT1K2RJ1U
SMT1200RMJ1U (販売終了)

【説明】
Smart-UPS LCD SMTシリーズの1Uモデルをご使用いただくにあたり、
使用開始時に付属のラック取り付け用の耳ならびクリート (レールガイド)は設置時に取り付けてください。

これらネジの取り付け部分にあたるUPS筐体にはネジ穴のネジ山(タップ)は切っておりませんが、こちらは仕様となります。

【取付方法】
付属のネジはタッピングネジとなっており、
プラスドライバーにて回していくことにより、UPS筐体側のネジ穴にネジ山が切られていき装着できます。

レールならびにクリート(レールガイド)には重量が掛かります。
耳とクリートの取り付けの際には、グリップが大きいドライバーを使用いただき確実にネジを締めつけ、取り付けてください。

01

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: