FAQを参照する
PowerChute Personal Edition v3.0.2 インストール手順
PowerChute Personal Edition v3.0.2 for Windows のインストール手順の説明です。
* v3.0.2のダウンロード提供は終了させていただきました
PowerChute Personal Editionは PowerChute Personal Edition ダウンロード にて公開しております
● 準備
1. PowerChute Personal Editionをインストールするにあたり、UPS付属のUSBケーブルでUPS - PC間を接続してください。
2. PowerChute Personal Edition v3.0.2を使用するためにはWindowsに .NET framework 2.0 SP2 をインストールする必要があります。
Windowsに .NET framework 2.0 SP2をマイクロソフト社よりダウンロードしパソコンにインストールしてください。
* .NET framework 2.0 SP2のお問い合わせはマイクロソフト社へお願い致します。
--------
● インストール手順
1. ファイル展開
PowerChutePersonalEdition.exeをダブルクリックして、実行してください。
ファイルの展開を開始します。
インストールウィザードの画面が出てくるまでお待ちください。
2. インストール開始画面
インストールの開始画面です。
"次へ" ボタンをクリックし、インストールを開始してください。
3. ソフトウェア使用許諾契約書
ソフトウェアの使用許諾です。
使用許諾を確認の上、同意いただける場合は、
" ソフトウェア ライセンス条項に同意します " のチェックボックスにチェックを入れ
[ 次へ(N) ] をクリックし次に進んでください。
* チェックボックスにチェックを入れると [ 次へ(N) ] がアクティブになります。
4. インストール先指定
インストール先を指定してください。
デフォルトは C:\Program Files\APC\APC PowerChute Personal Edition です。
5. インストール準備完了
[ インストール(I) ] をクリックし、インストールを開始してください。
6. インストール開始
インストール中となりますため、お待ちください。
7.ソフトウェア更新通知/電源品質情報を送信
" ソフトウェア更新通知を有効にする " のチェックボックスからチェックを外してください。
" 電源品質情報を送信 " のチェックボックスにチェックが入っていない事を確認してください。
[ OK ] をクリックしてください。
8.セットアップ完了
" 製品のオンライン登録 " のチェックボックスのチェックを外し、
[ 完了(F) ] のボタンをクリックしてください。
インストール手順は以上です。
--------
● 起動確認
1. 実行
スタートメニュ - プログラム より APC - APC PowerChute Personal Editionを実行してください。
2. 電源保護システムへようこそ
PowerChute Personal Editionが立ち上がります。
起動確認は以上です。