{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613) 電気仕様

このページでは、Dry Contact I/O Smartslot Cardの電気仕様を示しています。

【対象製品】
型番:    AP9613
製品名: Dry Contact I/O Smartslot



【製品仕様】

電気関連仕様
定格開閉容量
3A@30 VACまたはVDC
定格電圧
24 VDC
定格電流
200mA


入力接点と出力リレーの定格
text
電圧定格
電流定格 (最大)
入力接点 (#1 - 4)
0 〜 30 VDC
最小(アクティブ) :    4.5V
最大(非アクティブ) : 0.5V
該当なし
出力リレー (#1 - 6)
0 〜 30 VAC または VDC
リレーあたり3A
(合計最大16A)

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: