FAQを参照する
PowerChute Network Shutdown 複数サーバーからSmart-UPS SMTシリーズに対してグレースフルシャットダウンした場合にOutlet Groupが設定と異なる時間で出力オフする
2台以上のPowerChute Network Shutdown からOutlet Groupをもつ Smart-UPS LCD SMT シリーズを
グレースフルシャットダウンした場合に、UPSのOutlet Groupの " Power Off Delay(電源オフまでの待機時間) " の値と
異なる時間で出力がオフされる事象についての説明です。
【対象製品】
・PowerChute Network Shutdown
・Network Management Card 2 (型番: AP9630J, AP9631J)
・Smart-UPS LCD SMTシリーズ (Outlet Groupをもつ)
型番: SMT1000J, SMT2200J, SMT3000J
SMT750RMJ1U, SMT1500RMJ2U, SMT3000RMJ2U
* SMT1200RMJ1U, SMT1K2RJ1Uは含みません
【概要】
PowerChute Network Shutdown をインストールした2台以上の複数サーバーから
Outlet Groupをもつ Smart-UPS LCD SMT シリーズをグレースフルシャットダウンした場合には、
UPSのOutlet Groupの " Power Off Delay(電源オフまでの待機時間) " の設定値とは異なり、
PowerChute Network Shutdown のシャットダウンに必要な時間を使用してOutlet Groupの出力をオフします。
[発生条件]
上記対象製品をご利用で、
・2台以上のPowerChute Network Shutdown を1台のUPSに対して監視設定
・PowerChute Network Shutdownで [ シャットダウン設定(Configure Shutdown) ] 設定を
[ UPSの電源をオフにする(Turn off the UPS after the shutdown finishes.) ] に設定している場合
【要因】
PowerChute Network Shutdown のシャットダウンに必要な時間が
Outlet GroupのPower Off Delay(電源オフまでの待機時間) よりも短い場合に設定より早くUPSが出力をオフします。
例:
次の設定で [ UPS: On Battery(オンバッテリー) ] イベント発生時にシャットダウンシーケンスが開始した場合、
シャットダウン開始後 120秒 にOutlet Group1はオフになります。(設定値: 300秒に関わらず)
その120秒後にMain Outlet()がオフになります。
Main OutletのPower Off Delay: 300秒
Outlet Group1 のPower Off Delay: 300秒
PowerChute Network Shutdown のシャットダウンに必要な時間: 2分
・PowerChute Network Shutdown のシャットダウンに必要な時間
PowerChute Network Shutdown のシャットダウンに必要な時間は、
PowerChute Network Shutdown の [ シャットダウン設定(Configure Shutdown) ] - [ コマンド実行 ] の設定画面にて、
コマンドファイルのフルパス(Run this command file (full name)) に対して設定した
所要時間(The command file needs this much time to complete (seconds.)) に
70秒を加えた値を分単位に切り上げた値となります。
[ コマンド実行 ] を設定しない場合、デフォルトのシャットダウン時間は 2分です。
【回避方法】
PowerChute Network Shutdown をインストールした2台以上の複数サーバーから
Outlet Groupをもつ Smart-UPS LCD SMT シリーズを電源オフする場合には、
サーバー1台のみにPowerChute Network Shutdownの [ シャットダウン設定(Configure Shutdown) ] 設定を
[ UPSの電源をオフにする(Turn off the UPS after the shutdown finishes.) ] に設定してください。
残りのPowerChute Network Shutdown には [ シャットダウン設定(Configure Shutdown) ] 設定を
[ UPSの電源をオフにしない(Do not Turn off UPS.) ] でお使い下さい。
【補足】
PowerChute Network Shutdown の [ シャットダウン設定(Configure Shutdown) ] 設定が
[ UPSコンセントグループの電源をオフにする(Turn off this servers Outlet Group at the UPS after the shutdown finishes.) ] に
設定されている場合には、本事象は発生しません。
【参考】
・PowerChute Network Shutdownの [ シャットダウン設定(Configure Shutdown) ] 設定 画面
・PowerChute Network Shutdownの [ シャットダウン設定(Configure Shutdown) ] - [ コマンド実行 ] 設定 画面