FAQを参照する
PowerChute Network Shutdown v3.1 for Virtualization 対応OS表 [サポート終了バージョン]
本バージョンのサポートは終了いたしました。
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
リンク切れやツールの提供が終了している場合にも内容更新はしておりません。
・特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
(2016年8月3日現在)
PowerChute Network Shutdown v3.1 for Viatualization
PowerChute Network Shutdown v3.1 Enterprise Edition
・ 英語OSの場合、ヘルプ画面が文字化けしますので、必要に応じて日本語フォントを入れてください。PowerChute Network Shutdown v3.1 for Viatualization
PowerChute Network Shutdown v3.1 Enterprise Edition
OS | Edition | CPU | JREバージョン* | IE 8 | IE 9 | IE 10 | IE 11 | Firefox | Chrome | 備考 |
Windows Server 2012 R2 | Datacenter, Standard (Core, Full) *1 | x64 | jre 1.7.0_45 jre 1.7.0_51 jre 1.7.0_76 jre 8.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
Hyper-V Server 2012 R2 | x64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Windows Server 2012 | Datacenter, Standard (Core, Full) | x64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Hyper-V Server 2012 | x64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Windows Server 2008 R2 | Datacenter, Enterprise, Standard (Core, Full) (SP1適用済) | x64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Hyper-V Server 2008 R2 | (SP1適用済) | x64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Windows Server 2008 | DataCenter, Enterprise, Standard (Core, Full) (SP2適用済) | x86/x64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Hyper-V Server 2008 | (SP2適用済) | x64 | ○ | ○ | ○ | |||||
VMware ESX | 4.1 update 3 | x64 | jre 1.7.0_45 jre 1.7.0_76 jre 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
VMware ESXi *3 *4 | 4.0 update 4 | x64 | jre 1.7.0_45 jre 1.7.0_51 jre 1.7.0_76 jre 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 仮想アプライアンス vMA 4.0 | ||
4.1 update 3 | x64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 仮想アプライアンス vMA 4.1 | ||
5.0 | x64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 仮想アプライアンス vMA 5.0.0.3 *7 | ||
5.0 update 3 | x64 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5.1 | x64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 仮想アプライアンス vMA 5.0.0.3 vMA 5.5.0.2 vMA 5.5.0.3*7 | ||
5.1 update 1, 5.1 update 2 | x64 | ○ | ○ | ○ | ||||||
5.1 update 3 | x64 | ○ | ○ | ○ | 仮想アプライアンス vMA 5.5.0.2 vMA 5.5.0.3*7 | |||||
5.5, 5.5 update 1, 5.5 update 2, 5.5 update 3 | x64 | jre 1.7.0_45 jre 1.7.0_51 jre 1.7.0_76 jre 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 仮想アプライアンス vMA 5.0.0.3 vMA 5.5.0.2 vMA 5.5.0.4*7 | |
6.0, 6.0 update 2 | x64 | jre 1.7.0_45 jre 1.7.0_76 jre 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 仮想アプライアンス vMA 6.0 |
・ 対応仮想化環境の表記があるOSでは、仮想化を使用しない場合もサポート対象に含まれます。
・ Windows OSについてはPowerChute Network Shutdown for Windows & Linuxで対応する非仮想化(非HA)Windows OSもサポート対象とします。
対応OSはこちらのページを参照してください。
・ JRE 8.0は全てのパッチアップデートを含みます。
*1 ホストシャットダウン時に仮想マシンがシャットダウンしません。
マイクロソフトの更新プログラムKB2887595を適用することにより解決します。
*2 無償版ESXiは未サポートとなります。詳細はこちらのページを参照してください。
*3 VMware ESXiの構成により、インストールファイルは「VMware用」「Windows用」「仮想アプライアンス」のいずれかを選択してください。
マイクロソフトの更新プログラムKB2887595を適用することにより解決します。
*2 無償版ESXiは未サポートとなります。詳細はこちらのページを参照してください。
*3 VMware ESXiの構成により、インストールファイルは「VMware用」「Windows用」「仮想アプライアンス」のいずれかを選択してください。
詳細はインストールマニュアルを参照してください。
*4 スタンドアロンホスト構成時にシャットダウンに失敗する問題があります。詳細はこちらのページを参照してください。
*5 プラグインはvSphere Web Clientには対応していません。
*6 VMware vCenter Server 5.5 (VCSA) update 2は非対応です。
*7 いくつかのvMAバージョンはBashの脆弱性(ShellShock)の影響を受けるため、対応表から削除しました。
本対応表に記載されたvMAバージョンの使用を推奨します。詳細はこちらのVmware社サイト(英語)を参照してください。
*8 VMware環境ではvMAへのインストールまたは仮想アプライアンスのデプロイのみサポートされています。
*4 スタンドアロンホスト構成時にシャットダウンに失敗する問題があります。詳細はこちらのページを参照してください。
*5 プラグインはvSphere Web Clientには対応していません。
*6 VMware vCenter Server 5.5 (VCSA) update 2は非対応です。
*7 いくつかのvMAバージョンはBashの脆弱性(ShellShock)の影響を受けるため、対応表から削除しました。
本対応表に記載されたvMAバージョンの使用を推奨します。詳細はこちらのVmware社サイト(英語)を参照してください。
*8 VMware環境ではvMAへのインストールまたは仮想アプライアンスのデプロイのみサポートされています。
詳細はK-Base FA271851およびインストールマニュアルを参照してください。
公開先:Schneider Electric 日本
添付
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: