FAQを参照する
Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613) 停電から復帰直後の注意点
停電から復帰直後にDry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613) に信号を入力する際の注意事項について記述します
Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613)は
・10分以上の停電から電源が復帰したのち、
Relay I/O Card (AP9613) はイニシャライズを含めた起動をするため、一定時間 UPSに対する制御信号を受け付けません。
Relay I/O Cardを通じて、UPSをオンする場合には、約30秒程のディレイ時間を設けてInputの端子に制御信号を入れてください。
・Inputの端子は常時クローズの状態では、制御信号として受け付けません。
Input操作をする場合は、30秒ほどのイニシャライズが終了後に1秒以上クローズし、オープンにしてください。
例: 停電復旧後にUPS On(Input 1)を実施する場合の設定方法
↓ 30秒間 ディレイ
2. Input 1 クローズ
↓
3. Input 1 オープン
↓ 1秒間 ディレイ
4. UPS起動
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: