{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613) Configuration Utilityの利用方法

Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613) のConfiguration Utilityについて説明します。

【対象製品】
型番 :   AP9613  (製品名: Dry Contact I/O SmartSlot Card)


【説明】
Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613)には
入力信号及び出力信号の項目を変更するConfiguration Utilityの機能があります。

Configuration Utilityを実行するにあたり:
・ 本設定による設定項目のカスタマイズは
Relay I/O Card (AP9613)のディップスイッチが設定4のときに有効となります。

・ ディップスイッチの設定は下記のリンクをご参照ください。
Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613) 設定スイッチと入出力端子の内容



[手順]
1.
Relay I/O Card(AP9613)に同梱されたUSBケーブルを
当該カードとWindowsのパソコンに接続すると
Windowsでリムーバルディスクとして認識します。(図1参照)
01
図1. リームバルディスク

2. 認識されたリムーバルディスクにRUNME.HTAファイルがあり、
このファイルを実行します。(図2 参照)
02
図2. RUNME.HTA


3. 『Dry Contact I/O SmartSlot Card Configuration Utility』 が表示されます。
Configrationタブを選択することにより、
各接点に対して任意のAction, Delay Timeを割り当てることができます。(図3 参照)
03
図3.Dry Contact I/O SmartSlot Card Configuration Utility
以上です


Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
製品群:
詳細を見る
製品:
製品群: