FAQを参照する
PowerChute Business Edition for Linux v9.1.1 インストール方法 (Smart-UPS SMT, SMXシリーズ) : サポート終了バージョン
・PowerChute Business Edition for Linux v9.1.1 はサポートを終了させていただきました
本コンテンツの更新予定はございません。
Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズの構成下で
PowerChute Business Edition for Linux v9.1.1 をサーバーに導入する際のインストール方法を説明します。
Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズをご使用の構成で、
PowerChute Business Edition for Linux v9.1.1 をサーバーに導入する際は、キャラクターによるCGIでのインストールとなっております。
【対象製品】
タワー: SMT500J, SMT750J, SMT1000J, SMT1500J, SMT2200J, SMT3000J
ラックマウント: SMT1K2RMJ1U, SMT1500RMJ2U, SMT3000RMJ2U, SMX3000RM2U
* Smart-UPS SUAシリーズの場合は こちら を参照してください。
* PowerChute Business Edition v9.1.1 の対応OSは PowerChute Business Edition v9.1.1 対応OS表 を参照してください。
前面 | 前面 | |
| | |
SMT1000Jコンセント配置 | SMT1500RMJ2Uコンセント配置 | SMX3000RMJ2Uコンセント配置 |
以下の手順にてPowerChute Business Editionのファイルの展開を行い、設定ならびに使用を開始してください。
【手順】
|
1. ケーブルの接続
UPSに同梱されていたケーブルで、UPSとPowerChute Business Editionをインストールするサーバーを接続してください。
9ピンのシリアルケーブルをコンピューター、RJ45(ネットワークポートに似た形状のポート)をUPSに接続します。
D-Sub 9pin (コンピューター) RJ45 (UPSシリアルポート)
以下のインストール例は/tmp/pcbe911で作成したディレクトリーにてファイルを展開、インストールを行う場合となります。
太文字(黒)がインストール時の設定項目、 青がインストールで設定事項、コマンド等、入力する文字となります。
2. インストールの実行
展開したファイルのディレクトリーに移動し、下記青字のコマンドを実行しインストールを開始してください。
# cd tmp/pcbe911/ # ls Linuxreadme.txt Linuxreadme.txt.ja_UTF8 rpms Linuxreadme.txt.ja install_pbeagent_linux.sh #./install_pbeagent_linux.sh == PowerChute Business Edition Agent Installation == For instructions on upgrading PowerChute, please refer to the readme file in the Linux install folder. Different monitoring ports are available on the back of the UPS depending on the UPS model. Please select the appropriate option below to proceed with the installation process. What type of UPS monitoring port is on the back of your UPS ? |
3. UPSの通信ポート選択(RJ45の選択)
UPSの通信ポートを選択します。SMT/SMXシリーズの場合は " RJ45 " を選択します。
What type of UPS monitoring port is on the back of your UPS ? 1) DB9 2) RJ45 3) Cancel Agent installation. Please select option 1, 2 (Press 3 to cancel): 2 |
4. 拡張機材の利用有無
現在拡張機材の販売が無いため " No " を選択します。
Are you connected to a Share UPS, Interface Expander or in Simple Signalling mode ? 1) Yes 2) No 3) Cancel Agent installation. Please select option 1, 2 (Press 3 to cancel): 2 |
5. エージェントのアクセスユーザー名、パスワードの設定
インストール後のPowerChute Business Editionへアクセスするためには、ユーザー名とパスワードが要求されます。
そのためのユーザー名、パスワードを設定してください。
なお、ユーザー名、パスワードはユーザ様にて任意に設定いただきます。設定したものを控え、管理してください。
*ユーザー名、パスワードを忘れた場合には、再インストールが必要となります。
Schneider Electric IT Corporation PowerChute Business Edition Agent Configuration Utility ------------------------------------------------------------ New Username > 任意 New Password > 任意 Confirm New Password > 任意 (確認のための再入力) |
6.ポートの設定
通信ケーブルが接続されているサーバのCOMポートを選択します。
OSで認識しているUPSを接続しているCOMポートを指定し、表示されている番号を入力してください。
例: COM1=/dev/ttyS0、COM2=/dev/ttyS1
Select the serial port [1]: /dev/ttyS0 [2]: /dev/ttyS1 [3]: Other > 任意 |
7.設定内容の確認
設定された内容が表示されます。
設定内容を確認のうえ " Yes " を入力ください。設定の変更をおこなう場合には、 " No " を入力してください。
== Selected Configuration: == Cable Type: Serial Serial Port: /dev/ttyS0 Are the UPS settings correct? (Yes or No) > Yes |
8. PowerChute Business Edition エージェントの開始
PowerChute Business Editionエージェントを開始させます。" Yes " と入力ください。
Start PowerChute Business Edition Agent? (Yes or No) > Yes Starting PowerChute Business Edition Agent... PowerChute Business Edition Agent started. |
以上でインストール完了となります。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: