{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

PowerChute Network Shutdown v3.1 for Windows & Linux 対応OS表 [サポート終了バージョン]

本バージョンのサポートは終了いたしました。
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
リンク切れやツールの提供が終了している場合にも内容更新はしておりません。

・ 特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
(2016年8月18日現在)
PowerChute Network Shutdown v3.1 for Windows & Linux
PowerChute Network Shutdown v3.1 Standard Edition
OSEditionCPUJRE *IE 8IE 9IE 10IE 11FirefoxChrome備考
Windows
Windows Server 2012 R2 Datacenter,
Standard,
Essentials  (Core, Full)
Foundation
x64 jre  1.7.0_45
jre 1.7.0_51
jre  8.0
Windows
Storage Server 2012 R2
Standard,
Workgroup
x64
Windows Server 2012 Datacenter,
Standard (Core, Full)
Essentials
Foundation
x64
Windows
Storage Server 2012
Standard,
Workgroup
x64
Windows
Small Business Server 2011
Standard,
Essentials
x64
Windows Server 2008 R2 Datacenter,
Enterprise,
Standard (Core, Full)
Foundation
(SP1適用済)
x64
Windows
Storage Server 2008 R2
Essentials (SP1適用済)x64
Windows HPC Server 2008 R2 (SP1適用済)x64
Windows Server 2008 DataCenter,
Enterprise,
Standard (Core, Full)
(SP2適用済)
x86/x64
Windows
Small Business Server 2008
SP2x64
Windows Server 2003 R2*5 Enterprise,
Standard (SP2適用済)
x86/x64 jre  1.7.0_45
jre 1.7.0_51
jre  8.0
Windows Server 2003*5 Standard (SP2適用済)x86/x64
Windows 8.1 Windows 8.1,
Windows 8.1 Professional,
Windows 8.1 Enterprise
x86/x64 jre  1.7.0_45
jre 1.7.0_51
jre  8.0
Windows 7 Enterprise,
Professional (SP1適用済)
x86/x64
Linux
Red Hat Enterprise Linux 7.0x86/x64 jre  1.7.0_45
jre 1.7.0_51
jre  8.0
*1
7.1x86/x64 jre  1.7.0_45
jre 1.7.0_79
jre  8.0
*1
6.4x86/x64 jre  1.7.0_45
jre 1.7.0_51
jre  8.0
*1
6.5x86/x64 *1
6.6x86/x64 *1
6.7, 6.8x86/x64 jre  1.7.0_45
jre  8.0
*1
5.9x86/x64 *1
5.10x86/x64 *1
5.11*2x86/x64 *1
SuSE Linux Enterprise Server 11.0 (SP3)x86/x64 jre  1.7.0_45
jre 8.0
*3
Oracle Linux 6.5 Web Server,
6.5 Basic Server
x86/x64 jre  1.7.0_45
jre 1.7.0_51
jre  8.0
Oracle VM Oracle VM Server 3.2.2 *4x64
Oracle VM Server 3.2.8,
3.2.9 *4
x64
Ubuntu 12.04, 12.10x86/x64 jre  1.7.0_45
jre 8.0
13.04x86/x64
14.0.4x86/x64 jre  1.7.0_45
jre  8.0
・ 英語OSの場合、ヘルプ画面が文字化けしますので、必要に応じて日本語フォントを入れてください。
・ JRE 8.0は全てのパッチアップデートを含みます。

*1 KVMが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
*2 SELinuxが有効になっているとインストールに失敗します。詳細はこちらのページを参照してください。
*3 x64では、Xenが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
*4 仮想マシン(仮想OS)をシャットダウンする場合はスクリプトを使用する必要があります。詳細はこちらのページを参照してください。
*5 マイクロソフト社のサポート終了により、サポート対象外とさせていただきます。

ソフトウェア (PowerChute 等) / Cables 最新対応表ページに戻る

Schneider Electric 日本

添付

OS_compatibility_PCNS31WL.pdfOS_compatibility_PCNS31WL.pdf [143.36 KB]
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: